请输入您需要搜索的内容

为组合秤设计的轴承

用于卫生要求极高的定量称重结构的自润滑技术

简介

FA0415-1.jpeg
Multipond的多头称重系统在全球范围内广泛使用,主要应用于食品行业。

使用产品:iglidur滑动轴承, drylin直线轴承。

要求:高精度,无润滑剂,耐磨损,无腐蚀性,可耐受清洁过程中可能会接触到的过热蒸汽和高压,以及腐蚀性介质。

所属行业:食品工业

成功经验:用户以前要为特定的使用工况选择特定的材料,而现在只要使用一种iglidur材质就满足了温度、电导率和卫生方面的所有需求。新开发的完全由不锈钢制成的线性轴承外壳也投入使用。正是依靠这些科技,Multipond大大提高了设备的各项性能。

问题描述
由Atoma公司生产的Multipond品牌自动化称重包装系统,是业内的知名产品。
由于使用了高精度称重传感器,称重系统工作非常准确。最强大的36头组合秤每分钟可实现500多次称重。它们大多直接集成到全自动化生产线中。除了称重,新型号还能够定量和计数。
然而,除了对性能和精度的要求日渐提高外,业内对于卫生也愈发重视。称重系统与产品直接接触,因此必须无润滑剂。根据应用领域的不同,还必须满足与温度范围、电导率或食品卫生有关的要求。
为了满足各种要求,多个位置都选用了用于旋转和直线运动的轴承技术:
例如,在称重后容器的出料机构中,安装在这里的轴承需要承受清洁过程中的恶劣环境,如过热蒸汽和高压以及腐蚀性介质。
Multipond也越来越多地提供输送线和外围设备,以将称重技术集成到整个生产线中。例如,用于36头谷物称重机的输送系统。该系统的下部,即下筛部分,在包装机上方以高频率反复升降,行程为40毫米,确保每个包装单元的快速准确填充。由于滤网仅一侧固定,因此,在此工作的线性轴承需要承受包括倾斜力矩在内的高负载。
解决方案
针对工厂各个系统部分的特殊功能,Multipond设计人员选择了iglidur和drylin轴承技术:
出料机构
例如,在容器的出料机构中,使用了iglidur滑动轴承:高性能聚合物中的润滑剂不会释放到环境中。此外,塑料滑动轴承对彻底清洁过程中接触到的物质不敏感。在过去,大量工程师花费大量精力为特定位置选择合适的材料,但现在只使用一种iglidur材料就够了。这种材料满足了温度、电导率和卫生方面的所有需求,普遍适用于多数结构中。得益于此,Multipond省下了大量轴承选型的工作量。
包装单元的填充系统
对于Multipond系统的下部,即下筛部分,使用了drylin R系列的线性轴承。在包装机上方以高频率反复升降,行程为40毫米,并确保每个单独的包装单元快速准确地填充。RGAS系列的外壳配合iglidur材料的滑动膜,实现精确无磨损的轴导向。
针对一个当前的开发项目,我们为Multipond设计了一种特殊类型的RGAS线性外壳:除了滑动元件外,它完全由不锈钢制成。轴的端盖也由不锈钢制成。这样,这些机器的耐腐蚀性进一步得到加强,可以应对更频繁彻底的清洁操作。

“您需要什么?”igus会非常认真的对待这一问题,并根据我们的回答,开发新的解决方案,我们可以对此进行测试。据我所知,这一点在我们的行业中是独树一帜的。”

Andreas Peters,Multipond集团设计经理

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版