TT Pro义肢适配器
使用iglidur Z滑动轴承,佩戴舒适性高,使用寿命长
对于义肢,最重要的需求之一是减震,让佩戴者感到舒适。用iglidur Z材料制成的滑动轴承取代带特氟龙涂层的金属轴承,除了更高的灵活性外,还通过显着降低轴承的磨损来减小了关节间隙。iglidur Z是唯一可以吸收正常行走过程中,特别是在体育活动中发生的巨大边缘载荷和剪切力的轴承材料。受访使用者普遍对这款义肢的描述是特别柔软,同时具有很高的稳定性。
所需产品
由自润滑塑料iglidur Z制成的滑动轴承
技术要求
吸收极高的边缘载荷和剪切力、磨损低、灵活性高、穿戴舒适
客户的成功
使用 iglidur Z 滑动轴承取代金属轴承,我们的用户将其描述为坚固但不僵硬,并显著提高了舒适度,低磨损还导致低间隙和更长的使用寿命。
更多细节
Blatchford是一家英国义肢制造商,使用业内最新的技术帮助世界各地行动不便的人,使他们在日常生活能尽量像正常人一样行走甚至参加运动。Blatchford的产品重点是开发足部和腿部义肢,TT Pro就是一种用于义肢的适配器,不仅可以在日常生活中使用,还可以在体育活动中使用,例如高尔夫。因为义肢元件可以通过内置弹簧进行扭转,从而保护轴免受特别是在运动环境中发生的剪切力。这不仅可以实现复杂的运动 ,还可以保护用户的关节和脊柱。安装在假体中的轴承必须能够永久遵循这些运动模式,吸收较大的载荷,表现出低磨损,不仅要坚固,还要能柔韧能吸收冲击震动,以便为用户提供尽可能舒适的体验。
最初,Blatchford的工程师选择了带有特殊特氟龙涂层的金属轴承用于适配器“TT Pro”,这首先实现了高稳定性。
然而,随后当他们发现了iglidur Z 吸震又耐磨的优势后,便全部更换了原来的金属轴承。工程塑料轴承可轻松吸收巨大的边缘载荷和剪切力,尤其是在体育活动中。另一个优点是材料不是完全刚性的,它们具有很高的柔韧性,明显提高了佩戴舒适性。如今的用户对这款义肢的描述是:特别柔软,同时具有高稳定性。最后但并非最不重要的一点是,使用寿命也是一大优势。显著降低部件磨损,导致假体间隙更小,并使整个系统比以前更可靠。更多相关信息