主页 > 行业案例 > 家装家具 > iglidur RN24 材料轴承用于高端家用电器开关 >

iglidur RN24 材料轴承用于高端家用电器开关

瑞士高端家电品牌 V-Zug 在新一代家电旋钮轴承的材料选择上遇到难题,最终与易格斯合作共同解决问题,以下您将了解到详细的相关信息。
100 多年前,V-Zug 就设定了用高品质、创新型家用电器让日常生活更轻松的目标。这家公司自 1913 年成立以来一直是家族企业,是楚格州最重要的雇主之一。凭借最先进的工作方法和 1400 多名员工,这家高科技公司在瑞士开发和生产高品质家用电器。全国有超过 450 万台设备在使用。在超过 6 万平方米的面积上,V-Zug AG 凭借最高精度和开创性的生产技术,制造厨房和洗衣房的家用电器,从基础材料到成品设备一应俱全。

“瑞士顶级品质” 贯穿始终,确保 V-Zug 的设备特别耐用且功能可靠。V-Zug 负责厨房电器开发和构造的 Reto Märchy 表示:“多亏了现代系统,我们近年来将每台设备的能耗减半。在可能的情况下,我们都会使用可回收材料,并积极确保有序处理。我们精心挑选供应商 —— 除了质量,环境因素和价格也会被考虑在内。”
FA_1017_1_003dedef6f
问题
FA_1017_2_e815570f10
为了使新一代家电旋钮具有良好手感,V-Zug十分关注轴承材料的选择。第一版设计选用的是黄铜轴承,但黄铜轴承导电而放弃;V-zug设计师随后尝试了陶瓷轴承,尽管陶瓷拥有足够高的硬度和精度,但由于成本过高,也被拒绝作为替代材料。
解决方案
FA_1017_3_d7287ff947
igus® 专门为这个应用开发了特殊材料 iglidur® RN24,该材料在测试中超出了 V-Zug 要求的三倍。这是一种无需维护和润滑的材料,不需要额外的油脂或机油。由于良好的摩擦系数和性能,在客户的测试中,使用寿命要求被超出了三倍。
寻找理想材料
30 多年来,igus® 一直在开发和制造滑动轴承以及各种各样具有不同规格的材料,使轴承适合越来越多的应用领域。范围从经济实惠的 iglidur® 通用轴承到 “食品级” 轴承,以及由适合高温或水下应用的材料制成的轴承。所有材料的共同之处在于,它们不需要用机油或油脂进行外部润滑。iglidur® 轴承材料均由热塑性材料制成。其中通常嵌入纤维增强材料以增加抗压强度,以及固体润滑剂,以优化耐磨性和摩擦系数。

V-Zug 的家用电器代表着瑞士顶级品质。高质量的零部件对于确保产品符合制造商的标准至关重要。这款旋钮最初的方案是黄铜,由于黄铜具有导电性,在第一次测试后就被 V-Zug 的电子部门否决了。随后,V-Zug 的设计师们尝试了陶瓷解决方案,尽管硬度和精度都非常好,但由于价格高昂,它被排除在替代方案之外。

V-Zug 联系了 igus®,任务是寻找一种高质量的塑料。“我们面临的挑战是,我们这里有三种不同的塑料部件,在这种情况下,公差极小。如果一个塑料部件超出公差,这个旋钮就会晃动或卡住。”igus® 瑞士地区的联系人 Axel Ebert 说。
来自 igus 实验室的质量
为了保证其塑料产品的耐用性,igus® 运营着业内最大的测试实验室。尽可能在真实条件下进行测试、检查和开发,唯一的目的是为客户提供有保证可行的最佳解决方案。广泛的测试集中在拉伸和剪切力、摩擦系数、磨损、磨蚀以及各种速度和载荷下的驱动力。通过这种方式,igus® 的工程师每年开发约 100 种具有不同规格的新塑料化合物。V-Zug 现在用于这个控制元件的特殊材料 iglidur® RN24 也是在科隆实验室开发的。不仅如此,这种免润滑和免维护的材料超过了 V-Zug 的规格三倍多。“最终,我们也说服了 V-Zug,”igus® 瑞士公司首席执行官 Lutz Alof 解释说。“我们甚至在科隆的实验室为这个控制旋钮建立了自己的测试设施。V-Zug 的规格是 40,000 次循环。我们的技术人员开发的第一种塑料组合物勉强达到了规定的目标。但我们必须不断改进,直到找到合适的混合物 —— 我们找到了。使用我们现在使用的材料,我们在 150,000 次使用后停止了试验。”
FA1017-4.jpeg
从左到右:V-Zug AG开发和设计的RetoMärchy,igus瑞士首席执行官Lutz Alof,igus瑞士东部地区技术销售顾问Axel Ebert

“质量合适,价格合适,而且我们一直都能得到易格斯及时的回应。令我们印象深刻的是,作为‘小鱼’,我们被当作巨头对待,” Reto Märchy,V-Zug AG 开发与设计部设计师说道。

igus® 瑞士的 Lutz Alof :“易格斯内部不会将客户分为 A、B 或 C 类。对我们来说,客户公司体量大小不重要,客户满意是首要任务。我们想为每个客户找到最佳解决方案,这就是我们所有的目标所在。我们通过不断优化的标准滑动轴承来实现这一点,可以在 24 小时内为客户供应产品,或者我们在实验室专门为客户项目设立测试台。如果我们成功了 —— 就像这里一样 —— 这些就是新项目的最佳参考案例。”

任何该产品相关的问题,欢迎联系咨询我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版