请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 测试实验室 > 动力电缆测试报告 >

动力电缆测试报告

测试①:动力电缆CF886.25.04 / CF896.25.04
在这项测试中,测试CF886.25.04和CF896.25.04的预期使用寿命。测试结果显示,这两款低成本动力电缆的双行程次数超过100万次,且其弯曲半径更小。
IGUS_AS_metal_machining_facility_1_6187ea2963
测试编号:4839
弯曲半径:100毫米(系数10 x d)
使用寿命:超100万次循环

机床需满足多种要求。其中,必须达到所需的耐用性标准,同时每个系统的经济效率也至关重要。考虑到这些因素,确定哪种电缆质量适用于哪种应用始终至关重要。激光切割系统不受油类或类似化学物质的影响,因此,驱动电缆的灵活性尽可能高以及良好的防尘防屑保护至关重要。CF886凭借其耐磨的PVC外护套,非常适合这种环境。如果在间隙中存在油类,例如在加工中心中,那么CF896的iguPUR外护套就是传统PUR电缆的经济高效替代品。
测试②:动力电缆CF886.160.04
在这项测试中,CF886.160.04的使用寿命表现卓越。即便是具有成本效益的动力电缆也能可靠持久地使用,本测试已证明其能承受超过1000万次的双行程运行。
2509_vector_2024_3_21805c1c9a
测试编号:5123
弯曲半径:250毫米(系数11.3 x d)
使用寿命:1000万次循环

在木材加工行业中,由于生产流程自动化程度的不断提高,所需用到的电机类型也越多,包括锯切、铣削、封边、粘合等。这些应用乍一看似乎很简单,但在这里,工艺的可靠性和免维护性也极为重要。CF886非常适用于工厂大厅的环境。凭借其出色的耐磨性能,PVC外护套能轻松应对灰尘和碎屑,同时电缆的屏蔽功能确保邻近的数据线或控制线不会受到影响。由于这些系统在全球范围内使用,它们不仅要求可靠的使用寿命,而且往往还需要获得UL(美国保险商试验所)认证。
测试③:动力电缆CF30.15.04
在这项测试中,CF30.15.04的预期使用寿命表现优异。测试结果显示,即便在弯曲半径较小的情况下,PVC电缆也能承受超过2500万次的双行程运作,表现出可靠的耐久性。
SMA_AP_AWB_CFL_Zugwaschanlage_DE_3_945ab72caf
测试编号:5191
弯曲半径:48毫米(系数6.1 x d)
使用寿命:2500万次循环

洗车场环境复杂,空间紧凑、清洁剂、污垢以及频繁的双行程运作等因素一应俱全。CF30电缆专为这类严苛环境而设计,其PVC外护套使其能在+5至+70°C的温度范围内正常工作。该电缆具有耐油、阻燃、滑动性能优良的特点,并能实现长达100米的行程。对于出口项目而言,该电缆已获得UL认证。
测试④:动力电缆CF270.UL.25.04.D
在本次测试中,我们分析了型号为CF270.UL.25.04.D的电缆在半径为100毫米的拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,该型号电机电缆的预期使用寿命可承受超过1800万次弯曲循环,因此可作为电机供电的可靠电缆使用。
chainflex_CF_270_UL_D_appl_linear_robot_de9cd90db9
测试编号:4831
弯曲半径:100毫米(系数9.1 x d)
使用寿命:超过1800万次循环

汽车行业的流程自动化能够节省时间和成本。其中,生产线上的自动化技术是实现这一目标的关键环节,需要大量配备电机和逆变器的传动技术。从车身车间到涂装车间再到最终装配线,这些系统位于不同的环境中,并会与不同的材料接触。在上述所有区域,都需要使用符合汽车行业严格要求的电机电缆。
测试⑤:动力电缆CF35.UL.25.04
在本次测试中,我们评估了CF35.UL.25.04电缆的预期使用寿命。尽管下垂度超过了26%,这款高端电机电缆在我们的测试中仍毫无问题地完成了1400万次双弯曲循环!
2566_vector_2024_3_78eb60162f
测试编号:5299
弯曲半径:63毫米(系数7.5 x d)
使用寿命:1400万次循环

垃圾回收厂并不是一个干净的环境;高温、污垢以及通常较长的距离都可能对电缆构成挑战。尤其是在垃圾处理中普遍存在的极端条件下,拥有故障安全系统至关重要。CF35.UL正是为此而生。无论是堆肥厂中极高的湿度,还是热解利用过程中的灰尘和污垢,这款电缆都能应对自如。得益于其TPE外护套,该电缆可在-35至+90°C的温度范围内正常工作,且不会受到生物油脂的影响。长达400米的传输距离、狭窄的安装空间或户外系统中的紫外线辐射,对它来说都不在话下,且该电缆已获得UL认证。
测试⑥:动力电缆CF38.250.04
在本次测试中,我们分析了型号为CF38.250.04的电缆在半径为175毫米的拖链中的预期使用寿命。测试结果显示,CF38.250.04电机电缆的预期使用寿命超过4300万次弯曲循环。
IGUS_AP_banner_cranes_CN_4_2a6c52d3b2
测试编号:4904
弯曲半径:175毫米(系数6.5 x d)
使用寿命:4300万次循环

电缆故障当然是我们不愿看到的。然而,在起重机和拖车的移动过程中发生电缆故障更是难以想象。这里需要极高的可靠性和最大的安全性。

因此,所使用的动力电缆面临着严峻的挑战。工作环境温度从-40°C到+80°C并不罕见。此外,由于连续使用和灰尘的影响,通常会有较长的移动距离和高负荷。所使用的动力电缆必须能够承受所有这些条件。
测试⑦:动力电缆CFROBOT7.25.04.C
在本次测试中,我们对CFROBOT7.25.04.C电缆在triflex拖链中的预期使用寿命进行了分析。经过超过1200万次循环的测试证实,该电缆满足机器人驱动技术的要求。
IGUS_AS_modern_car_assembly_plant_3_092265bea9
测试编号:3698
电缆类型:动力电缆
使用寿命:1200万次循环

本次测试的目的是确定CFROBOT7机器人电缆系列中可扭转电机电缆的使用寿命。CFROBOT7电缆需可靠承受如汽车行业中所见的机器人±180°扭转等连续运动。

在这些应用中,机器人往往处于持续运行状态,因此电缆也不断承受扭转力。得益于折叠式整体屏蔽层和坚固的PUR外护套,该电缆非常适合用于三维运动。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版