模块连接确保木材行业中的供能系统快速调试
用于家具制造机器
挑战
在这个项目中,我们客户面临的挑战是,电缆通过机器从消费单元到开关柜的路径是 100 米。其中有计划内或计划外停机。一方面,可以订购一个定制的拖链,上面有100米长的电缆,包括中间插入点,然后这个相应的重型系统穿过大厅,这需要大量的时间和精力进行安装。或者可以获得更轻、更易于处理的单个零件,但这反过来又会导致安装和完成过程中的额外工作,并且容易出错。此外,在安装期间还有生产损失。
客户的四台机器彼此独立运行。但是,它们通过安全电路相互连接。如果一台计算机发生故障,则所有四台计算机都将停止运行。因此,对于我们的客户来说,在机器发生故障时能够安全地更换整个拖链非常重要,从而也会节省宝贵的时间。
解决方案
即插即用的装配拖链解决方案为客户提供了最大的优势。我们拥有完全定制的拖链,包括用于其机器的即插即用的一体模块化接头。电缆套件完全采用易格斯自己的高柔性电缆实现,该电缆专为移动应用而设计。此外,模块连接的接口解决方案是,不同类型的电缆,从伺服和总线电缆到数据电缆,都可以在一个接口中安全地连接到系统。满足以紧凑和安全的方式实现,要归功于模块连接的模块化结构及其众多的应用可能性。
得益于易格斯模块化接口解决方案,客户现在能够拔下并插入定制组件,绝对安全,无需专业人员操作。单独配置的组件现在提供高度模块化和安全的生产过程。通常,该系统的工作需要几天时间。通过模块连接,不仅大大简化了操作,而且停机时间和维护成本也大大降低。
了解模块连接的更多信息。
关于应用