主页 > 行业案例 > 岸电连接 > 用于鹿特丹港游轮码头的移动式岸电解决方案 >

用于鹿特丹港游轮码头的移动式岸电解决方案

可移动供电插座沿 230 米码头岸线为船舶精准供电

Vector_Award_Pressebild_gold_igus_Perspektive_a852279ea0
2026 年金奖获奖案例:鹿特丹港邮轮码头采用现代化岸电方案
以往停靠码头的邮轮只能依靠自身柴油发电机供电,如今可直接接入岸电获取电力。iMSPO Cruise 移动式岸电插座可沿整段码头岸边灵活行走,能快速完成与邮轮的供电接驳。插座及电缆凭借滚轮拖链实现快速、稳定的移动运行;整套系统隐藏铺设于码头下方的导向槽内,可在230 米行程范围内精准移动至指定供电位置。
简述
  • 所需产品:在鹿特丹港,无论邮轮停靠在哪个泊位,都需要一个环保、降噪、快速和高效的电力供应

  • 应用要求:码头上移动式岸电连接点,能够紧凑地移动重型电缆,长度为230米

  • 应用行业:岸电

  • 应用成功点:移动式岸电连接点“iMSPO Cruise”可以快速地将电缆移动到任何邮轮泊位。在岸上只需要两个人,连接操作时间少于15分钟。码头下方的紧凑设计避免了电缆和其他设备散落在终端的工作区域
Vector-2026-Gold_20260313-01-ch
应用难点
鹿特丹市正在努力实现城市和港口区域的可持续发展。为此,现代化邮轮码头成为了一个重要的里程碑。

问题:为了确保停靠在港口的船只能够继续获得电力供应,柴油发动机经常继续运行。这会导致二氧化碳、氮气和细颗粒物排放到空气中,同时还会带来高噪音排放。由于邮轮码头靠近鹿特丹市中心,这个问题变得更加严重。

因此,船只越来越多地配备了必要的连接和技术,以便通过港口的岸电连接获得电力。为此,不仅需要在船上采取措施,港口本身也需要配备适当的基础设施和技术,以快速、灵活地可靠地为船只提供岸电。

因为船只停靠在码头上的位置会变化:鹿特丹港的邮轮码头非常繁忙,许多不同大小的船只在这里停靠。此外,用于岸电供应的货舱口可能位于左舷或右舷。因此,岸电解决方案需要灵活移动,并且尽可能简单快速地操作。由于码头上全天都有人员活动,因此还需要找到一个节省空间的技术解决方案,以尽量避免在码头上散落的电缆。
解决方案
鹿特丹港采用了iMSPO Cruise系统,移动式岸电连接点快速为230米长的码头上停靠的船只提供岸电。包含一个230米长的钢制沟槽,位于码头下1米深的沟渠中。在水槽中,所有用于为邮轮供电的线路都被保护在5050RHD系列轮式拖链中,快速移动总共12条CFCRANE动力电缆以及各种光纤和供应线路到停靠的船只。由于线路的弯曲半径较小,因此节省了码头下的空间。它们为船只提供高达16MW的电力,电压为11kV,足以供应一个拥有15,000至20,000居民的小镇。

iMSPO Cruise可以通过遥控器在管道中移动,插座可折叠。到达连接位置,iMSPO管道盖移除,插座升起,为船只供电。整个过程可以在15分钟内由两人完成。iMSPO符合IEC 80005-1的规范和机械指令。此外,系统位于地下也提高了港口的安全性,码头上没有电缆或其他设备。

岸电设备的冷却,以及邮轮码头冷却系统,都是使用马斯河水。为此,从马斯港到威廉敏娜卡的1.5公里处,为该装置安装了一个带有可再生能源的单独电网。鹿特丹港的邮轮发电机将来会关闭,港口和城市地区的二氧化碳、氮气和细颗粒物排放也将减少,空气质量将得到改善,船只在港口的噪音将成为过去。
IGUS_VID_i_MSPO_installation_cruise_terminal_port_of_rotterdam_EN_1_b3faf6dbb3
鹿特丹港 iMSPO 移动式岸电装置安装实录
IGUS_AP_shorepower_i_MSPO_Cruise_Rotterdam_Terminal_ada1388844
在鹿特丹港邮轮码头,一套供停靠船舶接入岸电的可移动供电插座,可沿码头下方的导向槽实现230 米行程往复移动。
IGUS_AP_i_MSPO_installation_cruise_terminal_port_of_rotterdam_XX_1_2b3af265de
所谓 iMSPO(易格斯移动式岸电插座),由带插座箱体的移动小车与拖链组成,可承载重型电缆沿轨道系统安全随行。仅需两人通过遥控器,即可完成整套设备的移动操控。
ECS_AP_Maritime_Innovator_of_the_Year_DE_2_fe49bfde5f
ECS_AP_Maritime_Innovator_of_the_Year_DE_3_76d6fdd749
EHM_Award_2024_71dc7d0267
iMSPO 于 2024 年阿姆斯特丹欧洲电动及混合动力船舶展上,荣获「年度港口创新奖」。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版