请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 摩托车、踏板车、电动车 > drytech助力Evo2超级摩托赛车轻松取胜 >

drytech助力Evo2超级摩托赛车轻松取胜

自润滑、免维护、重量轻、耐污垢

Der Motorsport auf zwei Rädern kennt eine ganze Reihe unterschiedlicher Fahrzeugklassen – bis hinunter zu Ein-Zylinder-Maschinen. Die begrenzte Motorpower dieser Bikes ist kein Nachteil, wenn das Gewicht – also die zu beschleunigende Masse – ebenfalls stark reduziert wird. Kunststoff-Lager statt metallische Alternativen leisten hier einen wichtigen Beitrag. Und sie zeigen noch weitere Vorteile im harten Rennalltag.
KMC CEO兼创始人Markus Krämer和超级赛车HKR-EVO2

摩托车比赛往往参赛选手多、超车场面多、危险性大、排名变化快,赛事精彩刺激,极具观赏性。在赛车中,每一克都很重要,125毫升以下排量的机车被限制为单汽缸,且整车的最低重量限制为80Kg,重量越轻,整车的机动性能越佳。除了车身采用轻质材料,比如钛、加强碳纤维塑料之外,为了展示制造商的技术和设计实力,赛道摩托车在诸多轴承点也逐渐在考虑用新型的自润滑塑料代替金属材料。

Krämer Motorcycles (KMC)是德国赛道摩托车制造商,其创始人Markus Krämer于2009年因为热爱而制造了第一辆供自己使用的原型赛车,在 2014 年成立赛道摩托车公司,专门为摩托车爱好者设计生产GP级摩托车对应级别的改良车型。其生产的第一辆超级赛车HKR EVO2,取名源自三位好友Christof Henco、Markus Krämer 和 Nico Rothe 姓氏的首字母。HKR EVO2凭借极端的骑行特性,一出征便赢得当年单缸摩托车锦标赛冠军。在北爱尔兰公路赛 Tandragee 100 中,赛车手肖恩·安德森 (Shaun Anderson) 的平均时速达到了 100.485 英里/小时(161.715 公里/小时),成为有史以来第一位也是唯一一位在单缸摩托车上超过神奇的 100 英里/小时大关的赛车手。

Der Motorsport auf zwei Rädern kennt eine ganze Reihe unterschiedlicher Fahrzeugklassen – bis hinunter zu Ein-Zylinder-Maschinen. Die begrenzte Motorpower dieser Bikes ist kein Nachteil, wenn das Gewicht – also die zu beschleunigende Masse – ebenfalls stark reduziert wird. Kunststoff-Lager statt metallische Alternativen leisten hier einen wichtigen Beitrag. Und sie zeigen noch weitere Vorteile im harten Rennalltag.问题

KMC着眼于每一个零部件,包括重量、性能以及成本。

  • 因为赛道摩托车的每一克都很重要,在既定排量下,减少重量是确保优势的唯一方法。金属轴承会增加整车重量,从而影响整车的性能。
  • 在恶劣的比赛条件下,轴承点承载和抗磨损能力会受到严苛的考验,金属轴承需要充分润滑,这使得污垢堆积在轴承点,从而影响部件的功能。
  • 设计的简单性决定了维修的难易程度和速度,在赛车领域,保持机车“健康”并为下一场比赛做好准备至关重要。同时设计还要给予一定灵活性,Krämer以悬架为例:“如果想改变重量分布,那么这里就要使用不同的长度,设计之初就要考虑到。”
  • 价格,为了满足专业细分市场以下的客户需求,根据配置不同,赛道摩托车价格从15K~25K€不等,因此低成本、高质量的零部件更受青睐。

解决方案

Krämer Motorcycles依靠iglidur Q和J滑动轴承以及igubal杆端轴承,为摩托车提供了免润滑、免维护的解决方案。由于滑动轴承由塑料制成,因此其重量仅为以前使用的金属轴承的三分之一左右。轴承点上没有污垢积聚,从而确保了组件的稳定性。Krämer Motorcycles在连杆、制动、换档系统以及脚踏板中都采用了iglidur滑动轴承。此外,脚制动杆中使用了两个 igubal 杆端轴承。

后摆臂
FA_1118_3_bb7c8ecb43
通过两个压接的塑料轴承精简零件数量、降低重量和成本
后摆臂通过减震器将后轮和车架连起来,铰接处会产生很大的作用力,且摆动角度只有10°,如果润滑不足会严重磨损。早期的后摆臂为了保证完全表面润滑,包含9个金属部件,组装很麻烦,润滑过程也并不轻松。
FA_1118_1_43e71541c5
iglidur Q 滑动轴承承载高、自润滑
经过一年的开发测试设计更新后,只需要两个压装的免润滑塑料轴承,重量由535g降低到355g,且成本显著降低。
脚踏板
FA_1118_6_80c4ab35cc
iglidur J滑动轴承不仅被用在脚踏,还用于变速和制动杆。Markus Krämer 在前雇主 KTM 任职期间就已经与易格斯建立了初步联系,对drytech塑料轴承的产品和优势了然于胸。他坦言:“易格斯的标准公差并不适合我们所有的应用,0.1mm间隙在安装完成后会成倍增加,然后你会突然感觉到后轮有1~2毫米的攒动,这在赛车中是不可接受的。当然如果是其它类型的轴承同样会有这个问题,在与易格斯合作中,我们得到了非常及时的支持,让我们的项目进行得非常顺利。我们在后摆臂、连杆、制动、换档系统以及脚踏板机构中全部选择了易格斯!”
脚制动器
FA_1118_5_0e3b1c5aa8
两个 igubal 杆端轴承安装于脚制动器中,当然重量还可以通过使用碳纤维材料,但KMC并没有这么做,"这将使整车价格几乎翻倍,GP赛车不需要关注成本,但超模车型仍需要具有吸引力的价格。不过HKR EVO2的重量在同级别车型中仍然遥遥领先,至少前三。”Krämer 解释说。HKR-EVO2采用了自主设计的钢制框架和强大的铝制制动系统,重量仅有125Kg,与同赛级车型相比,轻巧的机身、强劲的制动减速、精确的赛道引导、极端的骑行姿势都为它赢得了极大的荣耀。

更多相关内容

任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版