VarioCHOP锄草机使用iglidur®滑动轴承

锄头和耙子正在重新兴起,因为倡导有机农业,草甘膦等农药在杂草控制方面的争议越来越大,这使传统的锄草工具又回到了人们的视线中。奥地利已经在实行草甘膦禁令的法律草案。为了成功地消灭杂草,有机农业的农民目前尤其需要能够到达杂草根部的锄耙自动化机械。
传统设备的问题:它们必须在静止时使用扳手和尺规进行机械设置,有的多达60 个点,操作非常耗时。出于这个原因,克莱门斯·奥尔迈尔,来自 samo Maschinenbau GmbH 的 Hannes Hutter 和 Philipp Holl 与其项目合作伙伴 Roman Romstorfer 共同开发了 VarioCHOP 系统,顾名思义,该设备可以实现灵活可变的持续工作模式。这一项发明专利获得了 Agritechnica 银奖。
“我们一直在寻找一种免润滑、坚固且具有成本效益的材料,因此我们选择了 igus 的 iglidur 滑动轴承”
——Samo Maschinenbau GmbH 管理合伙人 Klemens Ollmaier
问题
锄头元件暴露在恶劣的环境下,例如灰尘、污垢和湿气。因此,轴承被要求具备良好的耐候性,而且还必须非常坚固,能够承受冲击。
解决方案
iglidur G 滑动轴承是自润滑免维护的,samo Maschinenbau 不再需要额外地添加润滑脂或者润滑油,这样就不会有润滑剂进入土壤。滑动轴承对灰尘和污垢非常不敏感,可以轻松清洁,其吸收冲击振动的能力也高于金属轴承。
融于血液里的开创精神
Samo Maschinenbau 背后是三位来自农业技术领域的年轻工程师,他们都在奥地利农场长大,与农业密切相关。热情的开发人员和设计师齐聚一堂,于 2018 年接管了 Samo Maschinenbau GmbH,一家经典的机床合同制造商。“作为个体经营者,我们已经开发了很多项目,直到市场成熟。但是,我们缺乏直接生产。因此,我们决定在 2018 年 10 月接管 samo Maschinenbau,将两者结合起来。现在我们可以开发新产品了。充满活力的团队不仅是纸上谈兵,还应将他们带给最终客户”,Samo Maschinenbau GmbH 的三位管理合伙人之一克莱门斯·奥尔迈尔 (Klemens Ollmaier) 解释道。

农民在春天播种,锄草的时间从 4 月中旬开始,一直持续到 7 月。锄草的目标:尽可能靠近根部,以减少杂草再生,减少返工。因为,切碎的土壤有助于植物吸收更高的水分并促进根部的生长。根据作物的不同,有不同的行距和砍伐间隔。有些田地只需要切碎2次,而其他田地则可能多达5次。
由于植物在每个过程中的生长情况不同,土壤也会根据天气情况而变化,因此每次都必须重新设置锄草器。“多年来,我们一直对锄草设备的繁琐调整感到恼火,因此我们必须找到一种新的实用解决方案,使农民的生活更轻松,并使锄草切碎精度达到厘米,高效且轻松”,有机食品部门的 Roman Romstorfer 说,他是VarioCHOP的项目合作伙伴。说到做到,现代原型样机于 2017 年设计完成,经过几个原型阶段后,2020年满足量产条件。
自润滑免维护的iglidur®轴承
VarioCHOP 由多个切碎元件组成,客户可以自行确定其数量。平行运动学使调整各个元件变得容易。此处需要免维护滑动轴承:“我们正在寻找一种免润滑、坚固且经济高效的材料,因此我们选择了 igus 的 iglidur 滑动轴承”,Klemens Ollmaier 解释说。共有 18 个由 iglidur G 摩擦聚合物制成的 iglidur 滑动轴承用于斩波元件的平行运动。作为全能型产品,iglidur G 极其耐磨、无腐蚀且重量轻。通过去除脂肪和油,没有润滑剂进入土壤。

另外 14 个由相同材料制成的滑动轴承确保水平导轨的免维护操作。“iglidur G 具有很高的允许表面压力,而且作为直径为 35 毫米的大型衬套,其价格也非常有吸引力。从技术上讲,这是最好的、最具成本效益的解决方案。得益于在内部进行的大量测试igus 实验室,该材料多年来也已在重型应用中证明了自己”,igus 奥地利滑动轴承技术总经理 Christoph Föttinger 解释说。
全自动切碎VarioCHOP 系统的响应时间为 5 秒,可用于 2 至 99 行斩波器。简单地安装在拖拉机的前部和后部,用户可以使用开口销手动调整 VarioCHOP 切碎元件,或者直接从拖拉机驾驶室直接调整。元件的平行运动由精密液压缸驱动,该液压缸与转向角传感器耦合。这意味着农民可以在驾驶时直接从驾驶室设置最佳加工宽度。过去仍然需要一个人坐在拖拉机的后端来监控切碎机的正确位置,现在可以通过 VarioCHOP 上的摄像头执行此功能。这样可以完全避免调整误差,全自动调整宽度。

此外,用户可以使用锄草器节省大量的除草剂成本。Romstorfer 解释说:“我们自己在田间进行了测试,分别针对不同的几个季节和几种作物中,我们对VarioCHOP的性能非常满意,于是申报了 Agritechnica并且最终获奖 。” VarioCHOP给德国农业协会的评审团印象深刻,因为设计理念先进,VarioCHOP 赢得了梦寐以求的银奖,它战胜了许多老牌农业机械制造商。
“我们的目标是在 2020 年在国际市场上推广 VarioCHOP,因为该设备对农民来说具有巨大的经济潜力。有了易格斯作为合作伙伴,我们能够做到这一点。”