请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 重载轴承用于轮胎式龙门吊底盘 >

重载轴承用于轮胎式龙门吊底盘

起重机制造商 Tan Cang Gantry 将免润滑轴承用于港口设备

 Tan Cang Gantry Joint Stock Company (TCGT) 是一家越南的从事新港口设备的制造商。该厂家依靠先进的技术来提高货物装卸效率。例如他们的轮胎式龙门起重机,通过智能化而强大的功能增强了装卸和运输流程,缩短了工期并确保了更好的客户服务。

为了让设备在日常集装箱装卸中创造更高的耐用性和安全性,igus与TCGT开始了合作,为其新型轮胎式龙门起重机配备免润滑的重载轴承。该公司同时还使用了 igus 的拖链和电缆。

简介
使用产品:
免润滑、免维护的重型轴承 igutex TX1、P4HD 重载型拖链、chainflex 高柔性电缆
客户要求:
客户一直在寻找能够承受轮胎式龙门起重机底盘中极高负载的轴承,并且能适应恶劣环境,减少维护
客户的成功:
重载轴承TX1的最大允许表面压力为 200MPa。由于轴承的内层材料针对摩擦进行了优化,具有优秀的滑动特性,经久耐用,且完全免润滑免维护。客户不再需要定期维护,同时起重机的安全性也得到了提高。
图片未找到
图片未找到
Tan Cang Gantry 公司是一家专门从事港口设备的制造和建造,例如轮胎式龙门起重机。
图片未找到
igus为TCGT的新型轮胎式龙门起重机配备了免润滑的重载轴承
图片未找到
重载型轴承 igutex TX1 的外壳有坚固的玻璃纤维织物组成,最大允许表面压力为 200MPa
免润滑和免维护的重载型轴承 igutex TX1
起重机的底盘,即转向架,TCGT公司没有使用传统的钢轴承,而是使用了 igutex 系列的 TX1 重型轴承。
纤维复合滑动轴承结合了用于重型应用和恶劣环境条件的坚固外层和针对滑动性能和摩擦进行了优化的内层。TX1 轴套允许高达 200MPa 的表面压力,这也确保了设备能够平稳、长时间的运行。这使工程师能将其用在更多应用位置。同时,由于减小了轴上的摩擦阻力,延长了使用寿命。这是因为轴承在运行时,内部材料起到了自润滑效果,不再需要外部润滑和对轴承进行定期维护工作。这同时也避免了可能出现的润滑不足,并进一步提高了安全性。尤其在港口,这种材料更具优势:使用免润滑轴承的设备不必担心轴承的腐蚀,并且也避免了润滑剂从轴承中溢出而污染环境。
P4HD重型轮式拖链和电缆
对于其RMG起重机项目,TCGT公司不仅使用重载轴承,移动端后方还要用到的故障安全电缆导向系统。起重机行业的特点是经常需要覆盖特别长的行程。因此,不仅 STS 起重机,带滚轮的拖链在 RMG 或 RTG 起重机上也越来越受欢迎,因为与滑动拖链相比,它们进一步降低了摩擦阻力。因此,TCGT也将P4HD轮式拖链用于轮胎式龙门起重机。它们需要承受极高的电缆重量,即使在天气波动、高风速和港口的高盐度空气中也能安全地引导电缆,并维持较长的使用寿命。拖链链节之间的灵活连接也极大地减少了振动。此外,轮式拖链还可以选配i.Sense 和 i.Cee 传感器,通过持续监控系统状态进一步提高安全性。一旦拖链损坏,他们可以启动紧急停止。
最后,制造商还选择了UL认证且抗紫外线的 chainflex 高柔性电缆,即使安装在拖链中,承受高机械应力、长行程和小弯曲半径的情况下,也能保证起重机的电力供应和数据传输。
图片未找到
Tan Cang Gantry 公司购买了 igus电缆导向系统:P4HD 型滚轮拖链。“HD”描述了放卷链对重型应用的适用性。
图片未找到
由于滚轮拖链的上部不与表面摩擦,而下部带滚轮的设计,能保证拖链运动时摩擦阻力最小。
图片未找到
导向电缆选择了 UL 认证的 chainflex 高柔性电缆。抗紫外线 chainflex 高柔性电缆专为拖链中的长行程和小弯曲半径而设计。
任何与拖链、电缆应用相关的问题请联系我
中国行业经理
汪宏生 John Wang 起重机行业经理
座机: 021-80366067
邮箱: jwang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
任何与轴承应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版