请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 工程机械 > 采石场天然荒料线切割 >

采石场天然荒料线切割

1522_manus_2023_1_c4a1887b50
Schwing GmbH St. Stefan推出的移动式金刚石线锯机MDS 5034是采石场作业中安全高效的标杆设备。其锯头搭载在马努通出品的伸缩臂叉装机上,姿态可66°内灵活调整,设备行驶到作业点位后,操作人员通过遥控器根据需求完成校准定位,数吨重的天然石块在现场就能轻松完成出料。在荒山采石环境里,只有稳定可靠、维护成本低且操作便捷的作业设备,才能扛住漫天粉尘、持续高温和超大作用力的持续冲击。这套设备能始终保持稳定运行,核心保障来自易格斯采用高性能工程塑料打造的滑动轴承、直线导向与拖链产品。

需求产品:高刚性重载直线导轨及滑块,具备极低维护属性的免润滑滑动轴承,安全引导电缆管线的拖链
技术需求:整机要求满足耐腐蚀、抗污、免/低维护、高承重的核心性能指标
选用产品:drylin® 直线导向系统、iglidur® Q2滑动轴承、H4.56和H4Q.58系列拖链
客户落地收益:依托igus低维护属性配件加持,整套石材线锯的服役寿命大幅延长
问题与挑战
1. 传统"先运输、后出料"方式,成本高昂、品质不可控
常规的天然石材开采流程往往分为多步:先用巨力爆破把岩石从矿体上剥离,之后还要通过多次爆破,把大石块分解为更小的块体,再把这些沉重的石材运输数百公里送到工厂,才能进行切割与后续深加工。但这个流程藏着致命的问题:如果直到石材运到工厂、切开之后,才发现石材块内部存在裂缝、颜色存在偏差,此前投入的所有成本、人力全部付诸东流。除此之外,每多一项二次爆破,就会直接损失多达20厘米的可用石材;产生不合格废料的原因还包括内部隐藏的夹杂物,往往直到在车间切开的瞬间才会显现。因此,现场切割可以从根源上避免废料产生,也能省去大量不必要的长途运输成本。
2.现场切割设备清洁度低,且不可使用润滑油
现场切割作业前,工人会先用高压水流吸附沉降扬尘和杂质颗粒,随后金刚石线以每秒20至40米的转速启动运转,场景极具冲击力:MDS最大切割深度可达3.4米,能够切割宽度达5米的石材块。根据岩石软硬种类的不同,这台锯机在岩石中的下切速度可达每分钟10厘米。全部作业完成后,锯机可以重新收拢为紧凑形态,直接行驶到平板拖车上进行运输。由于紧凑形态的宽度不足3米,这台设备不需要申请特殊运输许可,就能直接进出采石场。 为了全场景作业始终安全可靠,锯机必须做到结构坚固。采石场内作用在设备上的冲击力可达2至2.5g,再加上极高的粉尘污染,以及采石场普遍存在的水资源短缺问题,想要持续对设备进行深度清洁几乎很难实现。除此之外,加工设备本身也会带来额外风险:传统工程机械轴承中使用的润滑剂,很容易滴落渗漏到石材表面,油液会慢慢渗入石材内部的孔隙,导致整块石材完全无法投入后续使用。
重载自润滑轴承
天然石材行业如果大面积普及无润滑的工程机械部件,完全可以从根源上避免废料产生,也能省去大量不必要的长途运输。Schwing准确意识到了这一点,因此在MDS 5034的所有铰接点位上,全部选用了易格斯的圆柱形iglidur Q2滑动轴承。这类轴承是专门为高负载摆转作业场景开发的,对边缘高压强、冲击、撞击都具备极强的耐受抗性。
依托塑料阻尼特性顺利通过重载场景验证
早在MDS机型的开发初期,易格斯就全程伴随Schwing团队参与项目协同。最开始项目团队甚至没有确定,MDS的核心运动部件会选用易格斯的Q2轴套。“最开始我们对塑料轴承是心存顾虑的,毕竟我们的应用场景确实属于重载工况”,Schwing的开发工程师Daniel Kriegl解释道,在这个项目之前,他只信任黄铜轴套这类传统金属轴承。最终让Kriegl下定决心选型的,是一家奥地利挖掘机制造商的实际使用经验报告——这家企业的同类型重载设备,同样选用了易格斯的轴套,长期运行表现非常稳定。易格斯的技术销售顾问Fabian Legner把这份真实落地案例带到了拉万特河谷,成功说服Kriegl尝试塑料滑动轴承方案。“到最后我们甚至完全没有把它和黄铜轴套放在一起做对比测试,塑料滑动轴承自带的阻尼特性,反而让它完美适配MDS的使用场景”。和其他高频作业的工程设备不同,这台线锯机受到的冲击负荷处于可控范围,全生命周期里也只需要完成次数有限的展开、收拢动作,完全在塑料轴承的应用边界以内。
全程无需加注润滑剂,彻底省去繁琐维护流程
Schwing在开发MDS时,格外看重维护环节的友好易用性——毕竟采石场水资源匮乏,根本没法保证设备随时能得到彻底的清洁。“就算有污垢意外进到塑料轴承内部,后果也完全不像进入黄铜轴承那样严重,这款高性能塑料的容错性要高得多”,Kriegl介绍道。目前每台量产MDS设备上,已经安装了40个不同尺寸的iglidur Q2轴套,未来Schwing还计划把重载滚轮位置的另外100个轴承点位,也全部更换为这款自润滑轴承。
FA_0623_4b_17d752bb67
FA_0623_4a_a4a88b7088
直线导向系统
移动型石材线锯机必须具备极高的结构强度与动力输出,才可稳定切割高硬度石材,其中直线导轨系统面临的工况挑战也尤为突出。

  • drylin® W 重载直线导轨专为采石场等极端重载恶劣工况量身打造的直线导向产品,精准适配高负荷、强腐蚀特殊作业场景。
  • 滑动元件采用摩擦学优化自润滑工程材质,自带强耐腐蚀属性,无需额外润滑维护,实现超长服役寿命。
  • 从容应对极端温差波动与高强度工况双重挑战,支持在线自定义多规格尺寸配置。
  • 高刚性结构可承接锯切全流程重载,保障切割臂运行快速静音,全程控制精度稳定可控。
DRL_AP_Manus_Anwendung_Mobile_Steinseilsaege_Manus_2023_DE_1_5f17c6f6b0

DRL_AP_Manus_Anwendung_Mobile_Steinseilsaumlge_DE_1_ccf76165bf
采石场巨石线锯传动如何实现免维护?
drylin W 高刚性重载直线导轨,适配多沙尘、缺水无清洗的恶劣工况,无额外润滑、不污染石材荒料,大幅延长设备服役寿命,降低采石运维成本。
移动供能
2638_vector_2024_1_1abac25a30
E4Q拖链系统
除了Q2轴套之外,Schwing还在MDS 5034机型上搭载了易格斯的拖链,确保线锯机在展开、校准、收回的全运动过程中,内部管线始终能安全可控地同步移动。当时Schwing本可以选择市面上更多同类型竞品拖链,但团队很快就敲定了易格斯的方案。“在实际体验过轴套的出色表现之后,我们完全没有理由再选择其他厂商的产品”,Kriegl表示。首批量产设备搭载的是H4.56系列拖链,后续迭代的新机型里,Schwing已经升级采用内高58毫米的H4Q.58拖链。由于采石场普遍面临沙尘污染、紫外线长期照射、高湿度等极端恶劣的作业环境,设备需要承载的直线运动行程接近10米,对拖链使用寿命、装配效率都提出了极高要求。选用E4Q拖链后,项目的装配耗时得到显著缩减,同时全程保障了管线导向的稳定可靠性。
客户评价
这套igus产品组合让石材线锯在采石场的日常作业中始终保持高可靠性与结构稳定性。Schwing与igus携手打造出这套可持续、高成本优势的现场直接切石方案,在大幅生产环节降低物料损耗、时间消耗与碳排放。正如Daniel Kriegl对本次合作的评价:"igus团队的支持非常出色,你完全能感受到,igus的产品和我们的应用场景适配度堪称完美”。
FA_0623_5_1ef2016b1e
ECS_PPL_Kidd_Wu_CN_1_d49448aa5c
武首航 Kidd Wu 工程机械行业经理
座机: 021-80366096
邮箱: kwu@igus.net
IGUS_PPL_Q_Rcode_CN_43_6fc03048a6
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版