Wipotec检测和包装系统
得益于 drylin 和 iglidur 轴承技术,该产品系列化模块精确且耐用
正是由于Wipotec 的检测和包装设备的高度灵活性,所以要求所有系统组件都发挥最大性能。 设备制造商的模块可以轻松集成到现有的包装系统中,并且专为紧凑的空间而设计。 这就是我们的 drylin 和 iglidur 产品系列中的轴承产品在输送技术中的众多规格调整和辊筒位置证明自己的地方。
概述
产品需求:drylin SHT 丝杠驱动直线系统、光轴及 iglidur 滑动轴承、xiros 滚珠轴承
要求:对于包装和检测单元,需要符合 FDA 标准、免维护且耐用的轴承产品,以用于大量的规格调整和输送系统。
行业:包装系统、检测系统
给客户带来的好处:耐用的 drylin 直线轴承可以手动进行精确的规格调整。 iglidur 滑动轴承以及 xiros 滚珠轴承同样也非常耐磨,完全无需润滑和维护。 即使在恶劣的环境条件下,它们也能实现较长的使用寿命。
问题
Wipotec 的 TQS-SP TE 是一种产品追溯解决方案,通过集成的防篡改单元和折叠盒的防篡改密封进行打印。
该系统是包装机的最后一个工作站,可以轻松集成到现有工厂中。
该机器专注于在小安装空间内完成序列化,以便在现有系统中尽可能节省空间。这是通过灵活的组件实现的,这些组件可以在狭小的空间内单独调整,满足不同尺寸的包装箱使用。 TQS-SP TE 中的打印头、相机定位和传感器可以手动精确调整,无需任何工具。机器的运行状况能够实时被显示。每分钟可包装 600 个产品,实现了产品的快速序列化和密封。
为了能够保证 FDA 要求下的各种规格调整,以及在高负载和连续运行下的输送,必须要采用耐用且免维护的轴承组件。
解决方案
出于以上原因,特别是 drylin 直线轴承,以及 iglidur 塑料滑动轴承,用于检测和包装系统的各个位置。

- 为了适应不同的折叠盒尺寸,设备使用了可以手动精确调整的 drylin SHT 直线系统(见下图 1)实现尺寸规格调整。使用的 drylin 丝杠坚固耐用,可在高负载和长行程长度下进行调整(图 3)。
- 由 iglidur JB 制成的高耐磨棒料用作系统中的传送滚轮。它还具有低摩擦系数,无需润滑即可运行的特点(图 2)。
- 产品输送采用多个压辊,以确保产品安全且迅速地在轨道上传送。在压辊的两端,由 iglidur J 制成的免润滑和免维护滑动轴承在持续的运行中证明了自己(图 4)。
- 除了检测和包装单元的规格调整外,drylin SHT 丝杠驱动直线系统也用于了传感器的调整。它们的高精度和耐用性保证了操作方便且具有最大的可用性(图 5)。
- 最后但同样重要的是,Wipotec 的模块还在导向辊筒中使用了 xiros 滚珠轴承。与所有组件一样,它们也完全符合 FDA 标准(图 6)。