用于立式拣选机的电缆
避免因起旋导致停机
橙色的Still叉车、拖车、拣选机在仓库等物流分拣中心里很常见。这家公司是德国汉堡凯傲集团的子公司,作为叉车制造商,在行业内享有声誉。
EK-X系列的立式拣选机产品性能卓越,可实现驾驶员在立体仓库的狭窄通道内穿行,以到达特定的库位,可上升到12米的高度。模块化设计的原理能够适应不同的应用要求,比如客户可以挑选驾驶室、升降杆、操作台、电池系统,以及采用定制化设计。
- 所需产品:重型能源和信号电缆,使用带有多个导辊的可移动升降机架,直至订单拣选机的驾驶室
- 应用领域:叉车、拖拉机和订单拣选机
- 挑战:Still在小型拣选机上使用过此类伸缩结构,表现良好。但是对于EK-X型系列,电缆的移动长度较长,侧边导向的滚轴略有改进后,初步测试该解决方案不起作用。凯傲系统电气工程负责人Volker Haspel表示,原因是使用的电缆起旋了。在升降机框架中执行相对运动,并且在移动拣选器时会出现高动态性。此外,还需要考虑此处产生的拉力,与拖链电缆的情况并不相同
解决方案
两家公司实验室的测试结果表明,chainflex®高柔性电缆的成束绞合结构,不仅适用于拖链内,而且同样适用于滚轴。其原理是,芯线以特殊的节距编织成束,然后以小节距长度围绕中心抗拉元件绞合。该核心元件不仅用作填充物,同样具有去应力的作用。从外观上看,结果让人联想到钢丝绳。为了进一步支撑这种稳定的编织结构,在压力下挤压护套,以提供额外保护。所有这些措施都使电缆中发生的力最小化,并且结构保持完好无损。
此外,特殊材料及其工艺保证了耐用性。结果表明,滚筒的形状对使用寿命没有影响。该电缆被定义为EK-X升降架的标准组件。chainflex®高柔性电缆可用于4.5米-12米的拣选机。毫无疑问电缆需要承受极大的负载,设备经常需要持续使用,因为起重架基本都处在持续运动中。电缆在拣选机的应用中也如拖链一样需要大量往返运动。Still为起重架的升降滚轴结构找到了最合适的电缆解决方案。我们也同样在这个应用中开拓了更宽广的应用领域,意识到chainflex®电缆不仅适用于拖链,还能在滚轴应用中有出色的表现。