移动岸电系统iMSPO获奖
到2030年,将温室气体净排放量减少至少55%——这是欧盟“减碳55”计划的目标。因此,欧洲港口运营商转而采用更环保技术的压力也在不断增加。船舶在码头停泊时通常会使用柴油发电机发电,因此排放出大量CO2。为了减少碳排放,今后将逐渐改用岸电。
对此,所面临的挑战不仅在于供电本身,更在于不同大小的船舶,其船上电缆管理系统的配置各不相同,它们停泊在码头上的不同位置,连接点会不断变化。一旦错位,就需要携带笨重的电缆,连接暴露在码头甲板上的接头。
igus易格斯移动岸电系统iMSPO正好可以解决这一问题,这也是第一个移动式插座,允许船舶在泊位的任何位置进行连接。一个iMSPO系统可以覆盖400米或更长的泊位。该系统让岸电可以灵活适应船舶的位置,而无需船舶去匹配可用的岸电插座。这为码头运营商提供了充分的规划连接灵活性,同时降低了运营、安装和维护成本。
这一开创性的港口供电方案荣获了由国际记者、资深顾问及业内权威专家构成的“电动及混合动力船舶奖”评审团的肯定,摘得“2024年度港口创新奖”。该iMSPO系统仅需一次性投入,即可为港口运营商带来兼具灵活性与经济性的长远解决方案,未来数十年内将持续展现其卓越价值,为构筑港口的绿色生态未来奠定坚实基础。