MHRS机器热回收系统
利用机器余热进行供暖
自2021年以来,igus®总部科隆厂房一直坚持100%绿色用电。同时,将旧注塑机替换成了节能40%的新机型,尽管生产时间增加,但能耗却减少了11%。一直以来,我们使用天然气为厂房和办公大楼供暖。2021年,我们曾改用过气候中和天然气,当时就曾考虑过,在注塑机能产生足够热量的情况下,我们仍使用天然气供暖是否是一种资源浪费。截至2023年,我们已经有大约800台注塑机分别分布于几座厂房里,那么应该如何利用这些余热呢?igus的一个工程师团队提出了这样的疑惑并尝试寻找答案。最终,他们开发出了一种利用机器余热的无气供暖系统,我们的目标是:科隆工厂的所有建筑物都无需使用天然气供暖,并将这项技术免费推广给其他工业企业。

注塑机的液压电机在运行过程中会发热。为了避免过热,它们需要冷却来进行降温处理。这就要用到冷却塔,它会将冷水通过管道系统输送到机器。在此过程中,冷水会吸收电机的余热并升温,然后被输送至风扇加热器处。然后,风扇加热器上的风扇将吸入的空气加热,从而为厂房供暖。与此同时,被加热后的冷水在此过程中会冷却降温,并被重新输送回到冷却塔中,如此循环往复。
该系统可以灵活调整,即使用于特定的生产区域也能保证温度恒定。而且它不使用热交换器进行能量中转,可以有效降低热量的损耗。同时,使用压缩机对水进行额外加热也完全没有必要。由于热量是在热水流经风扇加热器时从热水中提取出来的,因此冷却塔的冷却需求也降低了,这又节省了能量。
热回收控制装置详解
igus工程师开发的供暖设备能够确保生产车间的风扇加热器获得尽可能多的热量,同时防止机器因过高温度的热量回流而损坏。被加热的机器冷却废水通过设备右侧的入口流入设备。进入设备后,水流经由可电动调节的球阀流向测量温度的流量计。此处的冷却水温度必须不低于与所需的室内温度,只有这样这些冷却水才会经由集尘器和手动球阀被输送至风扇加热器处。否则,电动球阀会阻塞通道并通过电动球阀打开旁路。水通过风扇加热器时会冷却降温。温度传感器会监测水温。风扇的输出热量可以通过温差和流量来进行计算,相关数据会在屏幕上显示。由于管道内有热水,因此可以将设备锁上以避免烫伤。由于回流管道中经常会有污垢,因此我们使用集尘器来过滤一些粗颗粒。要更换集尘器时,直接手动转动球阀即可。这可以防止风扇加热器中的水向下回流并淹没设备。