用于起重机的预装配拖链供能系统
确保起重机结构中的能量和数据传输
遇到的问题
由于起重机在作业过程中需要长距离移动,因此对操作的安全性要求极高。关键是要避免造成昂贵的停机时间。此外,长距离移动意味着内部电缆的重量也会很大。因此,拖链系统必须能够承受这些重量。同时,还必须确保在移动过程中数据和能量的传输不会出现损失。
例如,岸桥起重机上的小车移动速度可达每分钟250米。由于起重机在港口作业时暴露在户外环境中,拖链和电缆必须能够抵御恶劣的天气条件。
解决方案
拖链系统以预装配形式交付到现场。这为客户在安装过程中节省了大量时间,并大大减少了安装错误的发生。安装在井道中的拖链系统配备了不锈钢导轨,并配有驱动覆盖系统,以保护它们免受天气和阳光的影响。
使用了轮式拖链用于高速小车行驶的能量和数据传输。没有必要为链条使用额外的驱动器或控制系统。此外,重量比传统系统轻。因此,起重机制造商可以节省小车和系统重量所需的驱动功率。数据传输使用了chainflex光纤电缆,避免EM干扰的安全传输,因此避免了可能的数据丢失的风险。