电缆用于集装箱起重机
无故障运行长达12年
德国汉堡港的HHLA Container Terminal Altenwerder集装箱码头(CTA)是世界公认的自动化先进集装箱码头,其14台龙门起重机均配备了拖链系统,为龙门小车提供能量供给和信号传输。chainflex®高柔性电缆在极高的负载下已无故障运行了12年,在此期间总行程达数千公里。当时,CTA是使用拖链和高柔性电缆供能系统的先驱,如今,有越来越多的集装箱码头加入到该行列中。
简况
- 需求:重型拖链,用于移动应用的高柔性电缆
- 要求:节省空间且坚固耐用的电缆解决方案。拖链和电缆具有高处理频率和54米的长行程。此外,还有高达240米/分钟的高动态以及恒定的恶劣天气原因
- 行业:起重机
- 客户的成功:能量和信号供应系统提供了更长的使用寿命,并满足更紧凑的空间设计。在安装12年后的一次临时检查中,上次台chainflex®高柔性电缆套件仍在原位,当时已处理了大约100000次集装箱移动
遇到的问题
汉堡港物流集团(HHLA)的四个集装箱码头仅在一个季度就处理了数百万标准箱货物。HHLA表示它运营着世界上高效,现代化的集装箱装卸设施之一。采用双小车集装箱门式起重机。主手推车接管从船上到位于桥中间平台的运输,第二辆龙门手推车,将集装箱全自动地运送到其中一个“自动引导运输车”(AGV)上。
当时在2002年,STS船到岸起重机小车的能量供应通常采用的是花饰状的电缆系统,但设计师希望换成拖链系统。由于电缆长度约30%,拖链电缆每米重量较高,旧系统重约50%。对于新的拖链系统来说,任务是确保大量的能量和信号电缆实现为龙门小车供电,电缆负载约为每米14公斤。凭借高周转频率和54米长的行驶距离,拖链系统还暴露在高达240米/分钟的高动态速度以及恒定的天气负载下,这也对拖链内永久移动的电缆提出了相当大的要求。
解决方案
设计师决定更换龙门手推车上拖链系统,一方面新系统具有更长的使用寿命,同时满足更紧凑的设计。由于电缆数量众多,每台集装箱龙门起重机上都安装了两条拖链。它们的重量在每米13至15公斤之间。CTA起重机的拖链于2002年在科隆以“装配拖链”的形式生产及交付,电缆已填充到拖链中,配备了所有附件及安装元件,包括导向槽,满足即装即用。在2002年,装配拖链的方式很新奇。在2014年,当易格斯再次与运营商会面时,上次chainflex®高柔性电缆套件仍在原位,此时,已经处理了100000个集装箱的移动。
chainflex®高柔性电缆的一个优点是,它们是专门为拖链移动应用而开发、测试和制造的。在科隆,有占地3800平方米的测试实验室,每年进行超20亿次双循环测试。除了高负载限制和耐用性外,与传统的多芯电缆相比,这些电缆还具有弯曲半径更小和重量更轻的优势。此外,有专门为此目的开发的TPE化合物制成的高度耐磨护套,绝缘材料的选择,电缆绞合类型以及根据极高的质量标准进行生产。
此应用案例中涉及的产品系列
更多信息