坚守服务伦敦皇家歌剧院,已长达 25 年
知名剧院在进行灯光桁架改造升级时,再度选用 zig-zag拖链系统
简述
- 所需产品:为新型LED舞台灯光配套全新供能系统及电缆
- 应用要求:设计紧凑,节省空间;运行稳定,持久耐用;轻量化;运行平稳;维护要求低
- 应用行业:舞台技术、舞台机械领域
- 应用成功点:这套新型zig-zag系统为伦敦皇家芭蕾舞歌剧院提供了一套不仅可靠、熟悉,且完美适配日常演出高频高负载工况的供能系统。易格斯所交付的系统为整套预装配系统,包含导向箱、拖链及电缆,可直接现场安装,最大限度保障设备运行可靠性。这一解决方案确保灯光系统长期稳定、无故障运行,为演出保驾护航。同时,通过易格斯Chainge回收计划对旧拖链进行回收再利用,有效提升了剧院的可持续发展表现。


背景简述
在进行现代化改造之前,伦敦皇家歌剧院的上层舞台机械便已极具视觉冲击力——五排可垂直移动的主梁上,搭载着无数卤素射灯。2000年,易格斯(igus)为其提供了这套定制化zig-zag拖链系统,在主梁垂直移动过程中,为众多电缆提供安全导向,该系统始终保持稳定可靠、无故障运行。
然而,2025年剧院切换至现代化LED灯光技术后,各项要求发生了根本性变化:尽管新型LED灯可节省约90%的能耗,但其重量却显著增加。由于现有悬挂点的承载能力有限,剧院必须研发一套全新、更轻便的支撑结构——配套供能系统也需同步升级。为此,剧院特邀舞台技术专家HOF公司与易格斯项目规划团队携手合作,共同推进改造项目。
剧院的维护与技术革新时间窗口极为紧张:演出季间隙仅有四周时间可用于改造作业。每年9月演出季开幕、帷幕再次升起时,所有设备必须确保平稳运行、万无一失。
应用难点
由 HOF 公司研发、实施并安装的新型灯光卷扬机,目前包含 5 排长度为 21 米的铝制桁架。这些桁架可以最高 250 毫米 / 秒的速度移动,升降高度超过 25 米;每排由 3 个间距较近的部件组成,各部件可独立移动。每个部件均设有承载灯光的下部桁架和负责承重的主承重桁架 —— 而新型拖链系统也正是在此处完成集成安装。
伦敦皇家歌剧院每年举办多达 285 场演出,排练场次同等数量。灯光系统每日从早上 7 点持续运行至夜间 11 点,设备长期不间断工作。因此,供能系统不仅要在持续负载下稳定运行,还必须运行静音、外观隐蔽,避免影响舞台演出效果。
易格斯团队接到供能系统定制任务后,初期也曾考量过其他成熟应用于舞台领域的拖链方案,例如可自动收卷的电动卷盘拖链。但由于本项目电缆敷设量大,可折叠伸缩的Zig-Zag拖链再度成为最优解决方案。
本次改造最大难点集中在自重控制与运行平稳两大指标。Zig-Zag拖链本身会因结构特性产生轻微摆振,而大量且沉重的电缆进一步放大了该现象;初期测试中,设备侧向偏移量最高可达 1 米。经过现场原型机测试,团队确定必须抑制摆振偏移,以保障设备安全、静音运行。与此同时,原有导向箱设计重量为 200 千克,本次改造需将其减重至 150 千克以下。
解决方案
摆锤偏移问题通过采用反向Zig-Zag拖链布置方案得以解决。易格斯团队在科隆总部对缩小比例的方案模型进行了测试,结果显示:摆锤偏移量可控制在 20 毫米以内,这一精度仅能通过高精度激光测量技术检测得出。
同时,我们也实现了导向箱减重 50 公斤的目标:摒弃了原本采用 2.5 毫米厚钢制笼体的设计,将材质更换为铝合金。通过结构力学分析与应力测试,我们进一步去除了多余的材质,最终将导向箱重量控制在 150 公斤以内,完全满足设计要求。
正值8 月安装节点,易格斯按时向剧院交付了 20 套完整的Zig-Zag系统,所有系统均已完成预装配调试,可直接投入使用。这些系统配套 E4.56 系列拖链及专用电缆,其中电缆组件包含专为移动场景设计的高柔性(chainflex)电机线、总线、数据线及光纤,均经过严格测试,适配高频移动需求。
目前,现场部署的拖链系统总重量达 9 吨,总长度超 1 公里,随灯光桁架在 25 米高度范围内上下运行,开合顺畅、运行安静,与此前的运行标准保持一致。我们坚信,这套新型系统的耐用性将超越以往,为后续演出提供稳定可靠的保障。
此外,易格斯通过 “Chainge” 回收计划,对剧院此前使用的旧拖链进行了回收处理,实现材料循环再利用。此次回收共减少 2.4 吨废弃物,既践行了环保理念,也助力剧院达成可持续发展目标。
如有任何问题,您可以联系:

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话