用于VELTINS竞技场的电缆引导
耐磨损拖链及高抗扭电缆,降低维护频率
2022年vector银奖得主:1400个LED照明模块和超过10万个欧司朗LED灯构成了沙尔克04足球队主场VELTINS球场令人印象深刻的照明系统。这些模块安装在一个由超过80米长的主梁和各种B、C梁组成的钢结构上。由于LED灯的位置必须根据区域而精确,各种工程塑料供能拖链和用于移动应用的chainflex®高柔性电缆为系统带来了活力。其目的是建立一个轻便、节省空间、可靠的电缆引导系统。
问题
RHENAC GreenTec AG开发了一种全自动草坪系统,该系统于去年在沙尔克04足球俱乐部的VELTINS竞技场投入使用。R-BL-1750可以为足球草坪提供LED植物生长灯,全年无接触再生,并可根据要求提供水和营养物质。高科技系统配备了各种传感器,可记录草坪状况和环境影响,并在数字日志中进行评估。评估热量需求、养分饱和度、土壤湿度、温度以及周围气候等参数,以选择单个光谱、合适的光强度和红外线热量。
草坪暴晒系统由跨度超过80m的钢制主梁组成,在超过120m的轨道上运行,运行速度超过12m/min,加速度高达1m/sec。沿主光束的1个折叠式B光束和750个无级可移动的C光束,配备LED灯模块,一共可照亮1750平方米的草坪。它也可以从1.50米的高度连续升高到4.65米,这样公共汽车也可以在系统下行驶。对于所有这些调整,必须找到与大量的动力和总线电缆完美适配的引导系统。除满足长行程外,还可以通过供能系统实现2至6米的各种短行程。外部条件,如紫外线辐射、雨水或温度波动,需要坚固耐用的组件。该系统还应轻便,节省空间。
解决方案
Rhenac GREENTEC AG公司决定使用拖链,如今在曝光系统的所有移动元件上都可以看到。引人注目的是E4/4系列的两条大型塑料拖链,它们与系统的整个主梁一起沿着足球草坪移动。在120米的行进距离中,轮式拖链与滑动的拖链相比,降低牵引力或推力,并显著减少所需的驱动力。工程塑料拖链的重量减少在长行程中也很明显,同时也节省了驱动能量。对于系统B和C支架上的各种较小行程,制造商依靠采用更紧凑的E2系列,它是为中等负荷而设计的,使LED灯具能够可靠地定位在其位置上。e-spool拖链也负责进给运动,即节省空间的无滑环电缆卷筒,当支架被移动时卷出到所需的长度,由于固定弹簧的作用,防止系统下坠。
各种拖链直接从我们的标准产品系列中交付,并配有为移动应用设计的适配电缆。特别是,大量的chainflex总线电缆和chainflex动力电缆使系统处于运行状态,并实现了现代曝光系统中使用的各种传感器的连续数据传输。与我们的内部安装服务一起,我们能够从单一来源提供完整的解决方案,协调的产品延长了移动模块的使用寿命,降低维护成本。
简况