请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 起重机行业成功应用案例 >

起重机行业成功应用案例

港口起重机
港口起重设备需在重载、长时间连续运行、多变气象条件下持续保持高性能,这正是易格斯拖链及柔性电缆的应用领域。产品采用耐腐蚀、免维护材料,使用寿命长久,多年来已在全球超 10000 个港口得到验证。应用机型包含岸桥(STS)、散料装卸起重机、轮胎式龙门起重机(RTG)、轨道式龙门起重机(RMG)、巨型门式起重机(Goliath crane)、吊具以及正面吊。在工期压力大、安全必须保障的工况中,e-chain® 可替代滑触线系统、拖缆系统与电动电缆卷筒,具备高可靠性、低维护、低噪音的优势。
IGUS_AP_STS_crane_port_of_Rotterdam_XX_1_e8c4a8c65f
鹿特丹港:连续工况下的轮式拖链
西欧规模最大的散货装卸港之一 —— 鹿特丹港,现场正在使用 P4.1 系列轮式拖链。这套设备在大型岸桥设备上实现 24 小时不间断连续作业,行程超 100 米,全程运行无故障,迄今运行时长已超 9000 小时。
汉堡港集装箱起重机
CF_AP_FA_3113_D_5_Kette_an_Kran_CN_1_21e2182a67
HHLA 阿尔滕韦尔德集装箱码头(CTA)的 14 台集装箱龙门起重机配套安装拖链系统,为龙门吊输送电力与信号。
RTG 轮胎吊免润滑高负载轴承
IGUS_AP_Tan_Cang_RTG_crane_manus_1549_XX_2_b405ecf8f0
越南设备制造商 Tan Cang Gantry,在其新款轮胎式龙门吊(RTG)的底盘部位,采用完全免润滑、免维护的 TX 系列高负载轴承。
集装箱装卸起重机
1549_manus_2023_3_dbb14ed060
由于该港口毗邻居民区,此台起重机配套使用具备故障安全特性、低噪声的 P4 轮式拖链。
卸船起重机
ECS_AP_Port_of_Virginia_STS_Kran_Hafen_DE_1_23c1874c74
在这台岸桥(STS)的吊臂部位,采用拖链替代原有电缆拖挂系统,为用户节省时间、降低成本。
岸桥上的轮式拖链
ECS_AP_ship_to_shore_crane_CN_4_602794e4ee
高速小车驱动系统采用安全、无故障的轮式拖链,实现电力与信号传输。
室内起重机
桥式起重机用于厂房内部物料的空中吊运,典型应用场景为生产车间与装配车间。
无论从经济效益还是作业安全角度,设备需具备停机时间短、低维护需求以及可靠的系统功能。
igus 供能系统适配各类工况,同时满足不同国际市场规范。既可作为整套系统,也可单独选配零部件,经过优化设计,使用寿命可预测。
FA_2015_1a_e903f319a9
高温粉尘环境:适用于恶劣工况的拖链
在蒂森克虏伯杜伊斯堡热轧厂,由 BANG 起重机公司提供的板坯转运起重机,负责在炼钢厂与热轧车间的衔接区域转运钢坯,现场高温、多粉尘。
起重机小车和操作室的供电与信号传输,由 igus® 重载拖链实现,产品以预装配 readychain® 基础成套系统交付。
泡沫加工领域的工艺起重机
ECS_AP_FA_1811_indoor_crane_Carpenter_DE_1_fe3f091fba
Carpenter 公司采用带内置维护传感器的E4拖链,15年间连续运行,未出现任何故障。
室内起重机:存储空间增加 50%
ECS_AP_Indoor_cranes_in_foundry_CN_1_13d434bd19
这台室内起重机的安装高度极其有限。通过我们的预装配拖链方案,可额外腾出50%的存储空间。
水泥厂起重机
ECS_AP_FA_4205_CN_3_5a7896d99b
在这套用于水泥厂污泥储存与抓取的起重机系统里,拖链以其灵活性、可变性及节省空间的安装形式,展现出显著优势。
垃圾焚烧发电厂 70 米吊车轨道
FA_1116_1_Ansicht_Kran_92c7f047f7
在埃施韦勒(Eschweiler)垃圾焚烧厂,原有随行电缆已替换为专为严苛环境工况而开发的拖链。
耐化学腐蚀的室内起重机
FA_0118_2_bef19d303a
在这家热浸镀锌厂的高酸负荷环境中,为工艺起重机供电的塑料拖链系统已稳定使用多年,可靠性得到充分验证。
铸造厂中的室内起重机
ECS_AP_Indoor_cranes_in_foundry_CN_1_bae20eedac
这三台起重机用于铸造厂转运熔融金属容器。高温环境以及高粉尘污染,对电缆导向系统提出特殊要求。
钢厂钢卷起重机
ECS_AP_vector14_194_Salzgitter_Flachstahl_570_CN_1_870885817c
该钢卷起重机原配电动电缆卷筒,维护成本高,现已更换为 e-spool® 系统。
钢厂桥式起重机
ECS_AP_vector14_186_Scheffer_1_570_CN_1_30a4d1de0d
该起重机配备电磁吊梁,用于钢厂内转运钢坯。回转驱动装置的供电方案摒弃了原有的滑触线方案,采用 triflex® 系列拖链。
垃圾吊
ECS_AP_waste_processing_CN_1_5200731f15
比利时一家垃圾处理公司,把两台移动式起重机上的随行电缆更换为 拖链方案。
混凝土厂桥式起重机
ECS_AP_Beton_Kemmler_CN_2_25274ff083
在混凝土加工的严苛环境中,供电系统是室内起重机稳定、可靠运行的关键。
guidefast系统用于桥式起重机
FA_0917_79_A5452_9c6644b383
美国 Piedmont 起重厂商为一台桥式起重机选配了便捷的 guidefast 模块化导向槽系统。
船厂起重机
船厂起重机通常具备大承载能力,且起重小车行程很长,最大可达 200 米。由于线缆自重较大,拖链必须可靠运行,对敷设电缆形成有效防护。与此同时,船厂场景尤其需要结构紧凑、节省安装空间的方案。
为满足上述需求,我们可为客户提供完整的重载拖链、电缆及导向槽产品系列,适配长行程、大自重应用。
ECS_AP_Goliath_Crane_Shipyard_DSME_2015_IA_1_ae43abdd0d
戈利亚特龙门吊:轮式拖链替代电缆运送系统
该台 900 吨船厂门式起重机原采用电缆运送系统向起重小车输送电缆。由于电缆长期承受拉力,后期维护工作量大,用户决定更换为拖链系统。目前现场使用两套 5050RHD 系列重载轮式拖链。
122 米高空快速安全改造
ECS_AP_engineering_crane_navantia_rol_e_chain2_2588caa6d6
Navantia 船厂运行 40 年的戈利亚龙门吊,原钢丝绳电缆拖车系统在极短时间内改造升级为现代拖链系统。
电缆重 61 千克 / 米的供能系统
ECS_AP_Goliath_Crane_Shipyard_DSME_IA_1_7ae2ce5c33
这台单梁戈利亚龙门吊的两台起重小车,配备滚轮拖链和chainflex电缆,其中一套拖链承载的电缆重量可达 61 千克 / 米。
1500 吨船厂起重机专用滚轮拖链
ECS_AP_Goliath_Shipyard_Crane_STX_IA_1_cd418d8b84
两套重载滚轮拖链专为大型工程项目设计,在 122 米行程范围内,为两台起重小车提供可靠的供能。
戈利亚龙门吊:16 台起重小车供能方案
ECS_AP_goliath_crane_sembcorp_marine3_IA_1_eacde29181
这台15000 吨的巨型戈利亚龙门吊设有 16 台起重小车,igus 滚轮拖链保障电缆安全敷设导向。
台风环境下依旧稳定可靠
FA_0508_03_1dfc297ced
海浦东南部港区有三台船厂起重机正在运行,巨型起重部件的能源与数据传输,依靠igus拖链系统实现。
散货起重机
散货起重机对电缆系统要求极高:运行行程可达数百米,所有部件必须全年适应户外各种气候环境。此外,在输送矿石、砂石等物料时,现场粉尘、污物负荷高,因此配套拖链需要具备耐腐蚀、免维护、长使用寿命的特性。
FA_3018_1_99f1b09e62
拖链在铝矿开采工况下抵御粉尘与污物
铝土矿开采及后续堆存作业会产生大量粉尘,这对输送装置的运动部件构成巨大挑战。因此,设备运营方选用了我司塑料拖链。多年以来,该拖链持续为输送设备与堆料设施 稳定输送电力信号及介质。
工程塑料拖链运用于钢厂
Vector_202010_Ms_20_JSW_20steel_20_Ltd_Koksofen_202_2c44e42384
在该钢厂的原料金属及废钢卸料站,工程塑料拖链替换了原先易损坏的金属拖链。
波罗的海维斯马的海港口装船机
CF_AP_Wismar_CN_1_6103c15632
在波罗的海维斯马港的改造项目中,一台原先仅用于钾肥装载作业的装船机,改造后可转运多种散料。
铁燧岩矿项目,550 米运行行程
taconite_20mine_570x350px_570_f409fae474
煤电厂散料起重机
FA_1418_2_6baf04f7a2
在捷克一座发电厂内,依靠工程塑料拖链,在行程615 米长的运行路径上为堆料机可靠输送能源、数据和介质。
滚轮拖链,超长行程应用
ECS_AP_Talwandi_e_chain_guide_trough_962ea92652
两台斗轮挖掘机搭载滚轮拖链,实现了全球最长行程的滚轮拖链应用。
白垩矿开采斗轮挖掘机
ECS_AP_e_loop_schaufelradbagger_holcim_DE_1_12892b6633
这台白垩矿开采斗轮挖掘机的排料机,采用坚固耐用的 e-loop® 供能系统,实现供电安全且低维护。
室外起重机
户外起重设备和电缆导向装置必须能够抵御恶劣环境。供电系统耐腐蚀、抗强风、耐磨损,使用寿命更长,运行稳定可靠。
拖链运用于淤泥处理厂
ECS_AP_FA_1112_02_DE_1_a3fb13c4ee
在安特卫普大型淤泥处理厂中,拖链在高填充重量工况下,保障设备拥有很高的连续运行率。
钢厂起重机电缆导向系统
ECS_AP_outdoor_indoor_cranes_steel_mill_CN_1_40c3bd64ff
轨道交通供应商 Corus Rail,对其钢厂内室内及室外起重机原有的电缆拖挂装置进行改造,替换为我司拖链系统。
起重小车车轮配置
这台翻新主梁上的起重小车在室外运行,因此行走轮轴承需要做到免维护、耐候性的要求。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版