请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 如何选择滚珠轴承 >

如何选择滚珠轴承

选择合适材料的滚珠轴承并不总是那么容易。在本文中,我们将简要介绍金属、塑料和陶瓷制成的滚珠轴承适合那些场景。

金属滚珠轴承的极限

IGUS_AS_ball_bearing_1.jpeg金属滚珠轴承可用于大多数经典的机械工程应用。它们在全球销量方面排名第一,适用于各种不同的机械工程应用。然而,除了承载和速度之外,当对轴承有进一步的要求时,它们就无法满足要求。例如,用于食品或医疗领域。在这里,适合与食品接触或适合在洁净室中使用等特性至关重要。这些系统的生产商通常会要求轴承满足欧盟 10/2011 标准或 FDA食品认证。

塑料轴承及其优势

XRS_PROD_BB-6000-B180-35-GL_1.jpeg塑料的优势在于材料的多样性。这意味着可以为各种应用选择不同的基础塑料,这些基础塑料在性能方面应当完全适合该应用。近年来,POM、PP、PEEK 等基础材料已经发展成熟。

塑料制成的滚珠轴承适用于以下行业和应用:

  • 食品工业(可接触食品)
  • 医疗技术(满足FDA 要求)
  • 化学工业(耐化学性)
  • 纺织行业(无尘,对污垢不敏感)
  • 真空/高温(无需润滑剂)
  • 特殊应用,如 MRI 或金属探测器(不含金属)

除了耐腐蚀和耐热之外, xiros 塑料滚珠轴承还可以用于化学环境。可以降低设备和机械的维护成本并提高可靠性。塑料滚珠轴承的特点是免加油,并且在无油环境下可低摩擦运行。这可以大幅减少旋转阻力。

然而,塑料滚珠轴承也可能达到其极限。例如,5000rpm以上的速度只能在短时间内实现,因为塑料在高速下比金属更容易变形,并产生热量。而金属制成的轴承在更高的速度和吸收更高的负载方面具有优势。

用于极高温的陶瓷轴承

XRS_PROD_BB-Ceramic_1.jpeg对于塑料和陶瓷来说,水性介质都可以起到类似润滑剂的效果。通过合适的设计,摩擦系数可以稳定在 0.1 左右甚至更低的低水平。磨损非常低,因此通常可以实现非常长的使用寿命。在承载能力和可实现的速度方面,与金属相比,塑料和陶瓷较弱。无论金属材料如何,金属都具有较好的硬度和弹性。另一方面,塑料明显更柔软,变形更快(尤其是在高温下)。虽然陶瓷非常坚硬,但它们的弹性较差,并且在冲击载荷下很容易断裂。此外,陶瓷和塑料的散热性能弱于金属。因此,它们可以达到的最大速度也低于金属滚珠轴承。

任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版