请输入您需要搜索的内容
主页 > 易格斯中国 > 测试实验室 > 可扭转电缆测试报告 >

可扭转电缆测试报告

测试①:可扭转光缆CFROBOT5系列
本次测试旨在分析CFROBOT5.501电缆在triflex R扭转应用中,于±180°/m旋转角度下的预期使用寿命。测试结果显示,该电缆成功通过了超过2700万次的循环测试,从而证实了其能够满足测量应用中的高要求。
CF_GEN_Kuka_1_0e6bf637b0
测试编号:3105
测试参数:±180°/m
使用寿命:2700万次循环

提及CFROBOT5机器人电缆系列中的光纤电缆,人们往往会立刻联想到六轴关节机器人,因为在这种应用中,扭转性能至关重要。然而,该电缆的应用远不止于此。客户经常需要传输敏感信号。这些信号来自自由、非特定移动的执行器,而扭转性能在这里同样发挥着关键作用。极其精确的测量会产生大量数据,而光纤电缆(FOC)能够以最可靠的方式无干扰地传输这些数据。面临的挑战在于,如何对电缆中的敏感光纤元件进行缓冲保护,以确保其不会受损,即使长期使用也是如此。
测试②:可扭转动力电缆CFROBOT7.25.04.C
在本次测试中,将在triflex拖链中分析CFROBOT7.25.04.C电缆的预期使用寿命。测试结果显示,该电缆的循环次数超过1200万次,证实其可以满足机器人驱动技术的要求。
IGUS_AS_modern_car_assembly_plant_3_092265bea9
测试编号:3698
电缆类型:动力电缆
使用寿命:1.2亿次循环

本次测试的目的是确定CFROBOT7系列机器人电缆的使用寿命。CFROBOT7需可靠承受如汽车行业机器人所具有的±180°扭转等连续运动。

在这些应用中,机器人通常处于持续运动状态,因此电缆也始终承受扭转力。得益于整体屏蔽层和坚固的PUR外护套,该电缆非常适合用于3D运动。
测试③:可扭转动力电缆CFROBOT.036
在这项测试中,我们将在机器人拖链triflex R中分析CFROBOT.036的抗扭能力。超过1700万次的测试结果展示了该电缆能承受长时间的持续运动。
2583_vector_2024_2_6211af8b5e
测试编号:3351
电缆类型:动力电缆
使用寿命:1700万次循环

通常情况下,扭转力与6轴机器人相关联。但还存在许多自由且未定义的动作,这些动作会对电缆造成极大的压力。例如,在旋转臂的贯通部位。电缆必须尽可能避开这些动作路径,因此,将其引导至设备内部是合理的做法。然而,如果相应的旋转臂不仅能上下弯曲,还能在多个点进行旋转,那么传统电缆往往会出现螺旋扭曲的情况。但CFROBOT电缆可以轻松应对这种负荷。每米电缆长度可承受±180°的扭转角度,因此它能承受这种负荷,并且由于其屏蔽设计,确保了与附近的数据和控制电缆之间的电磁兼容性。
测试④:可扭转总线电缆CFROBOT8.045
本次测试旨在分析CFROBOT8.045电缆在triflex® R中的抗扭性能。测试结果显示,该电缆可承受超过2200万次的扭转循环,从而证实了其符合汽车行业的要求。
CF_GEN_automobile_production_Kuka_1_d5e860878c
测试编号:3486
电缆类型:可扭转以太网电缆
测试参数:±180°/m
使用寿命:2200万次循环

CFROBOT8.045电缆在汽车生产中应用广泛,例如用于安装在机器人第六轴上的移动测量单元。在这些应用中,测量单元移动到检测点,执行生产中的质量保证分析。为此,传输敏感以太网信号的电缆会发生大量扭转。对于此类任务,机器人上电缆的100%可靠性至关重要。
测试⑤:可扭转总线电缆CFROBOT8.PLUS.045
在这项测试中,我们分析了triflex R中扭转为±360°/m的CFROBOT8.PLUS总线电缆的预期使用寿命。测试结果表明,CFROBOT8.PLUS.045能够承受1500万次循环,因此即使在进行精确、多维度的运动时,也能可靠地传输数据。
chainflex_CFROBOT_8_appl_robot_9cb8a8ab51
测试编号:4888
电缆类型:可扭转电缆
测试参数:±360°/m
使用寿命:1500万次循环

基于相机的机器人应用常用于工业领域,例如识别条形码或执行质保任务。然而,这一应用也出现在电视演播室中。在这里,确保极为可靠的能量和数据供应以及能够执行高难度动作显得尤为重要。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版