iMSPO用于鹿特丹港游轮码头的岸电连接
可移动、精准定位
鹿特丹港在其邮轮码头采用了一种现代化的岸电概念。过去,停靠在码头上的船只必须使用自己的柴油发电机来供电,而现在它们则由岸上供电。iMSPO Cruise,一个沿整个码头移动的移动式岸电连接点,允许快速将连接移动到邮轮。通过使用轮式拖链,插座和电缆可以被快速可靠地操控。这个系统隐藏在码头下的一条沟渠中,能够在230米的长度上精准地移动到所需的位置。
应用难点
鹿特丹市正在努力实现城市和港口区域的可持续发展。为此,现代化邮轮码头成为了一个重要的里程碑。
问题:为了确保停靠在港口的船只能够继续获得电力供应,柴油发动机经常继续运行。这会导致二氧化碳、氮气和细颗粒物排放到空气中,同时还会带来高噪音排放。由于邮轮码头靠近鹿特丹市中心,这个问题变得更加严重。
因此,船只越来越多地配备了必要的连接和技术,以便通过港口的岸电连接获得电力。为此,不仅需要在船上采取措施,港口本身也需要配备适当的基础设施和技术,以快速、灵活地可靠地为船只提供岸电。
因为船只停靠在码头上的位置会变化:鹿特丹港的邮轮码头非常繁忙,许多不同大小的船只在这里停靠。此外,用于岸电供应的货舱口可能位于左舷或右舷。因此,岸电解决方案需要灵活移动,并且尽可能简单快速地操作。由于码头上全天都有人员活动,因此还需要找到一个节省空间的技术解决方案,以尽量避免在码头上散落的电缆。
解决方案
鹿特丹港采用了iMSPO Cruise系统,移动式岸电连接点快速为230米长的码头上停靠的船只提供岸电。包含一个230米长的钢制沟槽,位于码头下1米深的沟渠中。在水槽中,所有用于为邮轮供电的线路都被保护在5050RHD系列轮式拖链中,快速移动总共12条CFCRANE动力电缆以及各种光纤和供应线路到停靠的船只。由于线路的弯曲半径较小,因此节省了码头下的空间。它们为船只提供高达16MW的电力,电压为11kV,足以供应一个拥有15,000至20,000居民的小镇。
iMSPO Cruise可以通过遥控器在管道中移动,插座可折叠。到达连接位置,iMSPO管道盖移除,插座升起,为船只供电。整个过程可以在15分钟内由两人完成。iMSPO符合IEC 80005-1的规范和机械指令。此外,系统位于地下也提高了港口的安全性,码头上没有电缆或其他设备。
岸电设备的冷却,以及邮轮码头冷却系统,都是使用马斯河水。为此,从马斯港到威廉敏娜卡的1.5公里处,为该装置安装了一个带有可再生能源的单独电网。鹿特丹港的邮轮发电机将来会关闭,港口和城市地区的二氧化碳、氮气和细颗粒物排放也将减少,空气质量将得到改善,船只在港口的噪音将成为过去。