请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 体育与健身器材 > iglidur®P210 滑动轴承 | 心脏诊断运动负荷测功仪 >

iglidur®P210 滑动轴承 | 心脏诊断运动负荷测功仪

Fastline快速定制,低成本,免润滑

功率车是一种用于运动心电图测试的设备,可以根据测试需求调整负荷,记录负荷、转速、心率、消耗能量等指标,可用于心脏运动负荷试验、心肺功能测试和康复训练,广泛应用于体育科研和运动医学研究。ergoline专注于功率车研发20年,一直是高质量且耐久的测功计和心血管病防治康复系统的领先供应商之一。ergoline的设计师在其倾斜式以及卧式功率车产品设计了iglidur塑料滑动轴承,以提高康复运动踏板机构的寿命。由于尺寸特殊,为了满足新产品研发进度,易格斯向设计师提供了FastLine注塑解决方案,仅需4天,合适的模具便完成了制作并交付了首批样品。
需要什么:由iglidur P210制成的非标尺寸滑动轴承
技术需求:滑动轴承需要耐磨且免润滑,可承受病人体重和运动加速度,尺寸定制,需要尽快交付
客户的成功:高负荷下的iglidur轴承依旧具有极佳的性能,由于轴承同时具备免润滑、免维护、寿命持久的特点,ergoline数十年持续信任和使用易格斯自润滑产品。
IGUS_AP_FA_0121_CN_1_048ad44411

“我们对Fastline的性价比感到惊讶,原本我们以为加急成本会高出3倍!当然我们也很高兴,这样的快速响应让我们在设计中能更加自由、灵活。“

——Dominik Huber,Ergoline GmbH 设计主管


详细内容
根据德国流行病学研究所(RKI)提供的数据,心血管疾病是导致德国约40%死亡的主要原因。在诊断这些疾病以及控制初始治疗方面,压力心电图检查至关重要。为此,医用测力计被广泛应用,以确保患者能够承受可控的压力。位于阿尔布施塔特附近的Bitz,Ergoline GmbH是这类测力计的领先制造商,已在全球范围内部署了超过60,000台。

Ergoline GmbH生产的一款特殊产品是ergoselect 1200。这款倾斜式功率车专为心脏的特殊检查而设计,特别是动态应力超声心电图。设备的倾斜角度可在0°到45°之间通过电动方式进行调节,从而能够在患者承受压力时对心脏进行专门的超声检查。
为了实现这种高度调整和倾斜度,Ergoline设计主管Dominik Huber强调了滑动轴承的重要性。这些轴承不仅必须经久耐用,还能够承受各种负载,包括加速度和重力。同时,产品设计需符合高卫生标准。此外,考虑到时间紧迫,产品的生产也需要节省时间和成本,以便尽快推向市场。经过详细咨询,客户最终决定采用iglidur P210材料制造滑动轴承。这种滑动轴承非常适合在各种轴材质上进行枢轴运动,尤其在承受高达20MPa的负载时,展现出极强的耐磨性,并且对边缘负载同样表现优异。此外,由于省去了外部润滑剂,塑料轴承在满足医疗技术中严苛卫生要求方面表现出色。在测力计的应用中,iglidur P210的使用寿命是最长的,易格斯提供的使用寿命计算工具也进一步证实了这一点。
由于从产品目录中选择的轴承间隙过大,客户需要寻找其他解决方案以启动批量生产。为此,我们为客户提供了FastLine服务。凭借对采用CNC技术的定制零件生产线的投资,我们能够在短时间内生产出所需的塑料轴承,订单到交货仅耗时四天,而且价格远低于客户的预期。

这些轴承不仅在经济上具备优势,技术性能也同样出色。工程塑料轴承重量轻,不易生锈,对灰尘和污垢的敏感度较低。过去13年,ergoline GmbH 一直信赖我们的运动塑料,并在其设备中安装了数千个塑料轴承。在其他型号的功率车中,专家们同样依赖于我们的其他产品,例如在ergoselect 600坐姿功率车中使用drylin W直线滑动轴承和直线导轨,用于座椅调节。
FA_0121_1_60e0c45abc
ergoselect 1200倾斜式功率车可用于运动负荷超声心动图检查
FA_0121_2_822af8f1e8
侧倾及水平方向的角度可以在0°和45°之间电动设定
任何应用相关的问题,请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版