请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 可再生能源 > 水能 > 用于水电站清洁系统的电缆 >

用于水电站清洁系统的电缆

安全且灵活的供能系统

位于德国的Schlossmühle水电站新配备了一种耙式清洁系统,即H-cleaner,由全球专门制造这类系统的Muhr公司提供,其中横移滑块的供能采用的是易格斯工程塑料拖链供能系统。

  • ECS_AP_basic_flizz_hydro_power_Rochlitz_DE_1.jpeg所需产品基础型flizz供能系统chainflex®高柔性电缆
  • 要求:要求是一个安全且紧凑的电缆布线系统,可以取代当前的悬杆系统,同时需要易于安装和维护
  • 行业:可再生能源、水力发电厂
  • 为客户带来的好处:基础型flizz系统的安装只用了一个半小时。15米长的电缆现在仅需要30厘米的安装空间。供能系统被巧妙地布置在不显眼的位置,仍然能达到简单的维护或增加电缆的效果

ECS_AP_basic_flizz_hydro_power_Rochlitz_DE_2.jpeg问题描述

Schlossmühle水电站在1994年投入使用。为保护鱼类,水电站的运营商投资改造了涡轮机房入口,并安装了新的耙式清洁系统。它可清除掉积聚在系统前方的漂浮杂物,并确保涡轮机可以获得水流供应。这一系统由Erhard Muhr GmbH公司提供。

Muhr公司可以为水电站运营商提供各种耙式清洁设计,并且提供的每个系统都针对客户的情况进行了个性化调整。比如,在此案例项目中,Muhr建议使用H系列水平耙式系统。清洁臂安装在由齿轮齿条驱动器驱动的横移滑块上。驱动力来自于一个三千瓦的水下低速电机。当时使用的是带扁平电缆的悬杆系统,由于圆形电缆的密封件和衬套等标准连接部件都要经过设计,所以安装工作量很大。此外,自由悬挂的电缆也可能会相互缠结,因此电缆的安装大约需要两米的空间。基于这些原因,Muhr公司想要寻找新解决方案。

ECS_AP_basic_flizz_hydro_power_Rochlitz_DE_3.jpeg解决方案

最终,Muhr公司选择了易格斯基础型flizz系统。可用于为污水处理厂、能源和起重机等系统中的运动部件提供能量供应。系统中填充了chainflex®高柔性电缆,拖链在防风雨的不锈钢外壳中安全地引导电缆。安装只用了一个半小时,且长约15米的用于移动供能的电缆小车也仅需要30厘米的安装空间,节省了电缆长度和铜线。

此外,使用这一系统还有其他优点,比如拖链导向系统在三个半边都受到了保护,自由悬挂的电缆布线也可防止电缆被冰雪冻住。系统安装在线性驱动装置后面,但一旦需要,可以轻松投入使用。系统还支持添加新电缆,无需更换整个电缆套件(不同于悬杆系统)。

耙式清洁系统中的两个传感器负责测量耙子上下游的水位,当检测到两个水位不同时,向系统的PLC发送信号启动清洁过程。整个过程只需不到七分钟的时间。同时,在水电站里安装了两个摄像头,以监控耙子的情况。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版