请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 岸电连接 > 浮式储存及再气化装置(FSU/FSRU)的岸电供应 >

浮式储存及再气化装置(FSU/FSRU)的岸电供应

液化天然气终端(LNG)

施耐德电气和igus易格斯为巴林新建的离岸液化天然气(LNG)终端开发了一套浮动储存单元(FSU)的岸电供应系统。该系统的核心组成部分是一个灵活的电缆输送系统,它覆盖了码头与FSU之间30米的距离。
  • 所需产品:用于海上区域的重型拖链,紧急关闭系统

  • 应用要求:由于浮动储存单元(FSU)经常处于剧烈运动中,因此需要灵活的能源供应;由于环境条件恶劣,需要有整个系统进行紧急关闭功能

  • 应用行业:航运、岸电

  • 应用成功点:高度现代化的能源供应解决方案,尽管环境条件困难,维护少且安全
RCA_GEN_cf_for_offshore_lng_terminal_CN_2_81083f5660
应用难点
RCA_GEN_cf_for_offshore_lng_terminal_CN_3_f6cc91d881
液化天然气(LNG)是现在和未来重要的能源来源之一,因其排放非常少量的温室气体,被视为重要的化石燃料。在巴林,国家当局成立了一家合资企业,计划并建造了一个刚刚投入使用的LNG终端。

由于安全规定,该终端位于海上,距海岸约三公里。液化天然气油轮停靠在码头,将天然气转移到浮动储存单元(FSU)中,后通过水下管道将气体泵送到岸上的再气化单元。

施耐德电气在此项目中负责整个能源基础设施。为了给浮动储存单元供电,必须在终端和FSU之间建立连接。需覆盖30多米距离,还必须考虑到FSU因装载和卸载、潮汐、波浪和风暴而产生的移动。其他标准包括最高的可用性以及无缝传输——而且没有电磁污染。最后,必须能够在紧急情况下,例如海啸,计划断开连接,以便立即自动关闭电源。
解决方案
RCA_GEN_cf_for_offshore_lng_terminal_CN_1_f2adceef8c
igus推荐使用重型拖链,通过一个旋转臂固定在码头边的锚杆上,并通过一个可拆卸臂固定在FSU的一侧。

拖链系统引导并保护两根中压电缆。重型塑料拖链由用于极端应用的特种塑料制成,内部结构承拉能力强,使得设计可以被动进行,而无需因FSU的剧烈运动而需要机械元件。

关键因素是拖链的可控弯曲半径,在风暴中也能保护电缆免受过度弯曲。电缆配备3相中压连接器。但最重要的安全元件是紧急切断。igus易格斯岸电行业经理Martin解释说到:“在紧急情况下,我们测量链条的长度。如果FSU在从系统中分离之前开始漂移,系统首先会发出警报,然后启动紧急切断。在断电后,拖链的陆地连接点可以从特殊固定点拉出,而不会存在电弧的风险。”

大型跨国项目

回顾这是第一次在浮动储存单元(FSU)上进行的能源供应项目,Laurent Crémillieux反思道:“那是一个真正的挑战,但我们努力工作,找到了一个完美的解决方案。我们通过开发一些真正的新东西,并提供一个完全功能齐全的交钥匙解决方案,满足了客户的需求。”

除了开发技术解决方案的挑战之外,项目期间合作伙伴公司之间的距离也是一个需要克服的障碍。施耐德电气的岸上电力领域专业中心位于法国格勒诺布尔,igus易格斯位于德国科隆,而施耐德电气的项目管理团队和规划团队则位于韩国。

这种高度现代化的技术的安装于2019年6月在巴林进行。在结构完工后的三个月,FSU容器到达并连接到岸上电力。目前,施耐德电气的工程师在巴林现场支持运营,并监控整个码头的电力系统。这个项目已经证明了岸上电力技术在液化天然气行业中的优势。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版