主页 > 行业案例 > 包装行业 > 饮料工业 > igubal 轴承用于啤酒输送系统 >

igubal 轴承用于啤酒输送系统

著名的比利时啤酒厂 Chimay 以其经典的 Trappist 啤酒而闻名,其装瓶工厂采用了 igus 的免维护技术。该啤酒厂通过用 igus 的免润滑 igubal H3 球面轴承替换容易生锈抱死的滚珠轴承,显著提高了生产效率并减少了维护工作。
PM_3824_2_495c088052
案例介绍
Chimay 啤酒厂是世界上 12 家生产 Trappist 啤酒的啤酒厂之一。它的特别之处在于它的大部分利润都用于社会项目。Chimay 在比利时埃诺省的 Notre-Dame de Scourmont 修道院酿造,2018 年生产了约 185,000 百升啤酒。高生产要求对装瓶厂提出了特殊的挑战,特别是由于频繁的故障和传统金属滚珠轴承粘在轴上。更换有缺陷的滚珠轴承需要长达 1.5 天的时间,不幸的是,这导致了生产损失。作为优化灌装线项目的一部分,Chimay 向 igus 寻求解决这个问题的永久解决方案。经过广泛的一系列测试和优化,igubal H3 轴承被证明是最佳选择。自 2022 年 9 月更换以来,轴承的磨损非常小。
免润滑、安全且容易清洁的轴承座
igubal H3 轴承具有许多优势,可显著改善啤酒厂的生产工艺。它们由摩擦优化的高性能工程塑料制成。这使得它们免润滑、免维护且耐腐蚀。特别是在转速高达 200 r/m 的高速运动下,轴承材料不会达到其极限。igubal 球面轴承比金属滚珠轴承更容易安装和更换,从而大大缩短了维护时间。此外,不再有任何轴会因为磨损而损坏,从而延长了整个系统的使用寿命。另一个优点是 igubal H3 球面轴承具有很高的耐化学性。尽管轴承经常会用清洁剂进行清洁,但它们没有显示出氧化、磨损等迹象。依靠这些特点,该生产线实现了每小时 55,000 瓶的惊人速度。在三个不同的生产输送机上成功测试后,Chimay 已经订购了 150 个额外的球面轴承来替换剩余的滚珠轴承。“igubal H3 轴承在高卫生条件下表现非常出色,我们能够解决输送系统上最重要的问题,并显著延长系统的使用寿命,”Chimay 维护技术员 Vivien De Schryver 说。
PM_3824_1_5573a36f1a
任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版