免润滑且免维护。iglidur滑动轴承。任何金属和金属接触运动的地方都必须进行定期润滑 由此产生的润滑剂维护费用和人工成本有时会高达数百万美元 任何经历过润滑不足导致部件损坏的人都知道润滑不足的代价是非常高昂的 igus可以为您提供免润滑的轴承技术帮助您节约以上这些成本 它们的工作原理是怎样的呢iglidur滑动轴承材料中集成了大量固体润滑剂颗粒这些颗粒嵌入在材料的微小腔室中于是就产生了所谓的自润滑效果因此iglidur工程塑料滑动轴承无需任何额外的润滑亚琛工业大学的一项研究首次量化了这种自润滑工程塑料滑动轴承在节省润滑剂人工和维护成本方面的潜力。我们为客户实现的节省。节省成本88欧元每台设备年 节省维护时间147个小时每台设备年 减少CO2排放63kg每台设备年 Lemken公司专门生产用于田地耕作播种和作物保护的农业设备使用igus工程塑料滑动轴承后每台耕作机有22个轴承点无需再作润滑。节省成本8736欧元每台设备年 节省维护时间13个小时每台设备年 减少CO2排放14kg每台设备年 Rockinger公司在其KS80联轴器球头中使用了igus的自润滑耐磨件节省了润滑费用并最大限度地减少了维护工作。节省成本525欧元每台设备年 节省维护时间13个小时每台设备年 减少CO2排放38kg每台设备年 通过在每个贴标站使用1个工程塑料轴承Krones公司每年节省超过50欧元和13个小时的维护时间。hr。自润滑是如何实现的。iglidur滑动轴承中集成了数百万固体润滑剂颗粒这些颗粒嵌入在纤维增强材料的微小腔室中它们会在轴承运动时从这些细微网格中释放出来这足以润滑轴承的工作面 还使得iglidur材料的摩擦系数降低 润滑剂颗粒集成在微小腔体内的另一个优点是不会像传统润滑剂那样被挤压到其他地方 得益于这种自润滑特性维护工作显著降低由于固体润滑剂集成在材料内部因此轴承点无需定期润滑同时污垢或灰尘也不会附着在工作面上。亚琛工业大学的研究报告。免润滑工程塑料轴承每年可节省高达1400万欧元的潜在成本。受igus委托的一项独立研究首次量化了自润滑工程塑料滑动轴承的生态和经济效益 这项研究由Werkzeugbau Akademie公司完成该调研公司与亚琛工业大学校园内欧洲生产技术领域最大的研究实验室之一的研究所以及弗劳恩霍夫IPA研究所等机构合作完成了这项研究 作为研究的一部分他们对来自自动化技术工程机械农业食品包装和灌装行业的9家公司进行了专家访谈参与者包括BCNH Industrial喜力啤酒和克朗斯公司。了解有关该研究的更多信息。滑动轴承白皮书。轴承无需润滑 选择指南专家建议和案例参考。立即下载。联系易格斯BRG团队。业务产品轴承直线驱动机器人自动化3D打印材料。联系我们