请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 用于煤发电厂的轮式拖链 >

用于煤发电厂的轮式拖链

极端条件下运行15年无故障

在Tušimice,在发电厂外围长堆中储存的煤炭,理论上可以用来为发电站提供整整一周的燃料。为了实现自动将煤堆放在堆上,使用“堆垛机”。为了确保在 615 米的行程内可靠地为其提供能量、数据和介质传输,捷克集团选择了易格斯的塑料拖链系统之一。

FA1418-2.jpeg简况

  • 所需产品:轮式拖链、chainflex高柔性电缆和光纤电缆、i.Sense状态监测系统
  • 要求:长行程(615米),连续负载,极端天气条件(冰雪)
  • 行业: 发电厂、电力行业、起重机
  • 客户的成功: 10 年以上无故障运行
问题 解决方案
在Tušimice,在发电厂外围长堆中储存的煤炭,理论上可以用来为发电站提供整整一周的燃料。为了实现煤炭的自动堆放,使用“堆垛机”,必须可靠地为煤炭提供能源、数据和介质传输。由于堆垛机仅在发电厂常规煤炭生产停止时使用,因此供能系统也必须始终可靠工作,有时是每天24小时一周七天连续运行,有时是一个月的停机时间。捷克寒冷冬季的极端天气条件也是一个特殊的挑战。例如,以前使用的电缆卷筒的电缆一次又一次地冻结,这可能导致系统启动时重复故障和计划外停机。因此,客户正在寻找一种既有弹性又能防故障的供能系统。 易格斯5050RHD轮式拖链确保了该煤发电厂无故障运行超过10年。名称中的“R”代表“滚轮”。通过使用滚轮,当链节的上部运行在下部运行时,长行程的摩擦系数会急剧下降。因此,摩擦系数降低,在移动拖链系统时可节省高达57%的所需驱动能量。

除了615米的长行程外,另外两个系统,其长度分别为 400 米和 150 米,也应用了轮式拖链。这两个系统为“取料机”供电,取料机从堆中取出煤炭并将其转移到通往发电厂的传送带上。
图片未找到
运行的十年中,只更换了几根塑料横杆
图片未找到
除了电机、控制和数据电缆外,5050RHD系列拖链中还填充了一根水管负责加热

高柔性电缆和电子监测完善了包装

chainflex 高柔性电缆专为拖链使用而开发,在拖链内部布线。除了 chainflex 高柔性电缆和控制电缆外,615m 行程还使用了用于数据传输的光纤电缆。“对长行程来说,总线电缆是不可取的,因为信号强度不足。“ Frank Schlögel说。拖链中还布置了一根水管,可用于加热系统。

自调试以来,对拖链系统进行了电子监控。测试拖链的推拉力,如果力变得太高,可以关闭系统,以免高负载导致意外停机。近年来,我们进一步发展了这种形式的“状态监测系统”,现在为客户提供可选模块,用于监测和预测性维护,作为额外的保护。

此应用案例中涉及的产品系列

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版