请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > SIVAplan在批量生产中使用igus® 的guidelok系统 >

SIVAplan在批量生产中使用igus® 的guidelok系统

已通过测试

SIVAplan GmbH & Co.KG是一家生产专门用于食品物流的综合存储系统的公司。SIVAplan已经在它的存储和检索设备上成功测试了  igus® 的一种新型拖链系统。这种新产品具有重量轻的优势,使安装速度大大加快。同时,在批量化实际应用中,这款来自于运动塑料专家 igus® 的产品guidelok 超薄型“P”,其性能也到了证明和认可。

苛刻条件下的供能系统

在存储和提取装置(SRU)的运作中,由于SRU移动频繁,使得负载垂直升降运动中的移动供电非常具有挑战性。拖链系统通常包含动力、信号传输、网络连接和总线通信等功能电缆。另一方面,悬挂式供能装置必须以垂直自由移动的方式进行引导;另一方面,即使在高加速度启动或制动情况下,它的竖直运动必须在水平和垂直两轴向上的叠加运动中仍然保持在设计轨道上运动。

 

即使在高动态环境中,guidelok也能安全的引导电缆

igus 的guidelok导槽安全可靠,在每个 guidelok 导轨段中,一个自动驱动的摇杆提供了拖链的安全位置,并能可靠地防止拖链的意外摆动或撞击。当拖链在半径范围内移动并通过该导轨部分时,弹扣被往外挤压并解锁打开,使得拖链系统自由移动。如果拖链在弯曲半径范围外,弹扣则向内移动复位,重新固定拖链系统。

 

guidelok 超薄型“P”的优点

  • 重量轻,性价比高--通过塑料实现
  • 装配时间短-- GRP 导轨,简单、快速且几乎无需工具
  • 安静--对振动和噪音有良好的静音作用
  • 耐寒材料-- guidelok 甚至可以承受-35°C 环境下的振动和冲击

SIVAplan 使用 readychain® 服务实现更快组装

“动力、信号和总线电缆集成于一个拖链系统中,此外,在大多数情况下还包括视频或图像处理系统的数据电缆,”SIVAplan电气工程负责人Dipl.-ing. Michael Huse解释道。事实证明,igus® 以 “readychain” 形式提供的预装配拖链系统是非常成功的,可以说它已经装配完成,并且能够即插即用。“当我们仅采购未装配的拖链散件和电缆散件时,我们必须花时间将电缆装入拖链中,然后还必须对组件进行成品检测。现在我们可以完全避免这些工作。配备齐全的装配拖链套件已成为一个单个组件。”

 

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版