请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 农机行业 > 自动喷淋机器人使用拖链和电缆 >
Das Start-up-Unternehmen Combagroup ist spezialisiert auf den Hors-sol-Anbau von Salaten. Dank automatisierten Lösungen und den Einsatz von Energieführungsketten von igus erzielt das Unternehmen einen 10 bis 15 Mal höheren Ertrag als die Freilandkultur.

自动喷淋机器人使用拖链和电缆

Combagroup是一家专门研究生菜无土栽培的初创公司,该公司位于Molondin的总部里运行着一个试验温室,得益于自动化解决方案和igus的拖链,该温室的产量大约是室外种植产量的10到15倍,但用水量却比室外种植少90%,而且不使用农药。

客户需求

因为地面不平坦,行程长,负载重且要与水持续接触,导向装置要牢固安全; 此外,客户还要求至少150万次的耐久能力。

解决方案

所需产品: E2/000拖链,作为预装配完成的readychain®系统提供。

 


“我们找到了igus这样一个可靠的合作伙伴。 易格斯的产品质量和价格都合适,但重要的是其技术支持很出色。 一切都很好,我们期待着与易格斯再次合作。”

 

——CombaGroup的技术总监Charles Karlen


为客户带来的成功

实验室数据证明该拖链可使用至少200万次循环; 在高速高加速以及恶劣的环境条件下, 该拖链可在应用中长期引导所有介质 。

详情

所谓“无土种植的蔬菜“是指在岩棉或椰子纤维而非土壤中生长的蔬菜。 在这些蔬菜的成长过程中,它们会被提供精确剂量的营养液。 这样一来,就避免了天气、气候和土壤的影响。 CombaGroup公司于2011年成立,该公司专注于研究全球独有的气培法作物种植技术,这是一种无土栽培技术 ,利用这种技术可以使种子脱离地面生长。

在瑞士,该公司建造了一个占地600平方米的温室用于验证此项技术,结果证明温室中的作物产量比室外种植高出10到15倍。 Aeroponic采用非常独特的移动结构,它使用喷洒机器人将作物所需的定量水和营养液直接喷洒到作物根部。 此外,机器人会不断移动莴苣的根部,使其有足够的生长空间。

但是,先进的技术也对喷涂机器人的供电系统提出了高要求,包括承载能力、耐介质腐蚀、稳定可靠、寿命持久。温室的地面不平坦,而且带介质的拖链要始终浸泡在水中。 有时电缆长度超过50米,因此拖链重量也至关重要。 客户想要一个有所有介质通孔的预装配拖链,并要求拖链可以保证运行 150万次循环。

通过电话我们收到了第一笔订单,客户要求订购一条24米长的拖链。 拖链是现代机器的"脐带”。 它可在机器持续运动时为机器供电、数据和信号。  在收到我们的技术建议和几通电话沟通之后,客户收到了他订购的E2/000型带钢槽的拖链,该拖链已预装配readychain®系统。

在试验温室中,我们向客户保证拖链可运行2百万次循环且为所有的chainflex高柔性电缆提供了36个月质保承诺。 这些保证都是基于我们在自己的测试实验室中所做的实验而获得的详细数据。 我们每年在共计58个测试站上对拖链和 chainflex 高柔性电缆进行超过20亿次测试循环。 只有这样才能确保尽管已运行很多循环,拖链仍能在高速高加速以及恶劣的环境下长时间完美运行。 

现在首个商业化种植温室已在法国启用,一个行程为54米和两个行程为25米的喷涂机器人正在使用我们的产品。

 

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版