请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 企业发展历程 >

企业发展历程

从后院车库走向全世界

2024

易格斯自行车环球旅行

IGUS_GEN_igusbike_banner_CN_2.png2024 年 10 月 15 日,易格斯(igus)于德国科隆正式启动 “igus:bike world tour” 环球骑行活动,以此纪念公司成立 60 周年。​

 igus:bike(又称 rcyl bike),主体采用回收塑料(含废弃渔网)打造,具备耐腐蚀、免润滑等核心特性,是易格斯运动塑料技术的典型应用成果。​

根据活动规划,igus:bike 将在 12 个月内完成 6000 公里骑行任务,途经全球 16 个国家。截至目前,该车型已顺利完成新加坡、韩国、中国等亚洲国家的行程;后续将继续前往西班牙、意大利等欧洲国家,期间将向行业客户展示运动塑料在实际应用中的耐用解决方案,同时推动塑料循环经济理念在全球范围内的传播与落地。了解详情

易格斯中国新工厂启动建设

IGUS_GEN_China_Shanghai_new_factory_CN_1.png2024年6月5日投资购入上海市奉贤区工业开发区 26-11 地块,占地 46105.35 平方米。同年 11 月,备受瞩目的易格斯二期工厂建设正式启动。新工厂计划引入德国先进的注塑生产线与专用自动化设备,全力打造具备强大辐射功能的 igus 亚太地区总部,进一步深化亚太市场布局 。

新工厂奠基仪式

2022

Chainge_program_LOGO_2.jpgchainge:回收所有品牌的塑料拖链

2019年,我们启动了塑料拖链回收计划 - chainge。从那时起,客户就可以将废弃的塑料拖链发送给我们,我们对材料进行称重并为其开具凭证。特别的是,我们不仅收回易格斯拖链,还会收回其他制造商的拖链。材料由我们切碎处理送往回收中心。我们希望有更多的人参与到这项事业。chainge平台自 2022年以来一直非常活跃,我们希望使工业回收更容易,并推动循环经济发展。了解详情

2020 

易格斯线上采购平台易格斯中国业务再创佳绩,启动一站式本地化线上平台建设

在新冠肺炎病毒肆虐的背景下,易格斯中国的销售业绩仍持续爆发式增长,并跃居igus全球业务第一增长区域。

2019 

igus中国奉贤新工厂竣工投产

为进一步发展本地生产、装配及物流配送体系,同时支持亚太区域分公司业务,位于上海市奉贤区的新工厂于2019年10月竣工投产。

RBTX 低成本自动化商城上线

igus在欧洲启动了机器人线上选购平台,可快速、轻松地将用户和供应商汇聚在一起;用户可根据其要求和预算组合出低成本机器人解决方案;机器人部件的供应商也能够向更多受众展示他们的产品。


2016

推出用高性能工程塑料3D打印耐磨零件

  • igus开启3D打印服务,并承诺丝线的耐磨性增强50倍,3D打印零件与注塑零件经久耐用
  • igus提供SLS粉末、打印注模模具和免费在线服务,在线计算零件及使用寿命的功能是全球独一无二的
  • igus 的耐磨部件,在应用中的使用寿命更长,从而降低企业的维护成本

可在线检测使用使命的智能塑料

  • igus通过其智能塑料引入传感器和传输系统,可及时检测磨损并发出相应的信号,使用户可以有计划地维护和更换
  • 即使机器损坏或故障,仍旧可以节省时间、精力和成本,提高生产率

2015

36个月的chainflex® 电缆质保服务

易格斯中国开始投身公益事业:捐助希望小学、支援汶川特大地震灾区

2014

装载有56个iglidur塑料滑动轴承的Smart小车环游世界

  • iglidur®30诞生周年,易格斯用一辆配置了近百种高性能塑料改装的微型汽车来证明iglidur® 的可靠性和耐用性
  • 这些塑料零件分布于制动踏板、挡风玻璃雨刷器、门铰链、座椅调节、大灯枢轴、节气门、齿轮和车顶执行器等56处
  • 它们取代金属零件,整车重量减轻近1kg,配置有iglidur滑动轴承
  • 橙色Smart汽车先后达到印度、中国、日本、韩国、巴西、加拿大和美国,历时24个月,总行驶历程达10万公里,参观了数百个客户所在地、国际展览以及其全球35个办事处

2013

易格斯中国成为上海自贸区首批20家亚太运营商之一

2012

再次扩大科隆总部的工厂规模

Günter Blase早在1994年就开始规划igus GmbH的未来空间,他希望igus继续成长,事实也正如他所料。得益于公司早期规划,生产区域和办公区又一次在Spicher Strasse厂区内进行了调整。

2011

中国保税仓库从3500平米扩大至11000平米

经历08年经济危机的中国igus仍保持高增长态势,为满足国内客户需求,扩大库存量,将3500平米的仓库扩大至11000平米。

推出drylin® E 直线驱动模组

Drylin是直线滑动模组与系统,“E”代表“电”,drylin® E即带有驱动单元的直线系统。客户只需在我们的线上商店中使用igus专家系统,即可配置完整的直线轴,电机、连接电缆和内置部件。此外,产品查找器还可以计算直线轴的单价、电机利用率以及使用寿命(行程数)。


2010

首款采用iglidur材料制成的棒料

  • 以板材、圆棒或空心棒的形式供应iglidur原料棒
  • 客户可利用各种不同的iglidur 材料的优点自己制作定制零件

twisterband拖链系统红点设计奖

  • igus推出twisterband拖链,为市场提供旋转供能,能够在7,000度旋转的地方可靠安全地引导电缆。
  • 水平位置旋转7,000度,垂直安装位置旋转3,000度,可在极小的空间内进行旋转运动,解决方案高效又经济


2009

低成本机械臂robolink

  • robolink W是igus制造的第一款经济高效的机械臂
  • robolink D多关节机器人在直接驱动器的帮助下进行运动

igus总部规模大幅扩大60%

开始采用自由组合的全新结构,可容纳更多的机器、更多的工具,具备更多的存储空间。

2008

易格斯中国正式迁入上海外高桥自由贸易试验区

xiros免润滑滚珠轴承

  • igus再次运用工程塑料开发出第一款塑料滚珠轴承“xiros”,几乎不产生磨损,也无需润滑和维护
  • 滚珠轴承已经广泛用于溜冰鞋、儿童滑板车等儿童功能性日常用品中
  • 它们的重量比金属滚珠轴承轻,更卫生,适用于广泛的应用领域

2004

直线驱动模组drylin® SHT 

  • 开发流程标准化
  • 备件标准化,更快满足客户个性化驱动系统定制

2003

模块化直线导向系统drylin W

滑动元件免润滑,免维护,耐脏污、灰尘和湿气,可在许多严苛的环境中使用。

具有静音运行的优势,特别在多台机器长时间工作的情况下,使客户可以轻松配置合适的直线导向装置,并符合耐磨标准。

igus首款用于工业机器人的三维拖链triflex R

第一款工业机器人拖链triflex,第一款drylin W直线滑动轴承的导向装置

  • 工业生产领域越来越多地引入自动化,使用机器人。在运动中有较大半径的机器人对供能系统的要求很高
  • igus提出首个针对机器人的特殊解决方案triflex系列,可应对扭转和全天候运行,适应性强,并推出了相匹配的电缆
  • 第一款drylin W直线滑动轴承导向装置,滑动元件免润滑,免维护,耐脏污、灰尘和湿气,可在许多严苛的环境中使用
  • 具有静音运行的优势,特别在多台机器长时间工作的情况下,使客户可以轻松配置合适的直线导向装置,并符合耐磨标准

1999

igus中国在上海淮海路诞生

中国逐渐成为igus的重要市场,科隆Porz-Lind的拖链、电缆和滑动轴承,这些具有良好品质的产品逐渐受到中国客户的喜爱。为更好地协调和管理,于千禧年之前在中国成立了一家子公司。现如今,中国公司已成为集团公司中最大的子公司。

1994

自调心轴承产品igubal诞生

随着新材料的开发和客户不断产生的新需求,易格斯开发出双材料零件工艺,可大批量生产自调心轴承,并且确保外壳与内部球体之间具备良好的配合关系。igubal产品始终坚持创新,在持续增长下免润滑、免维护且更经济高效的性能始终保持不变。


1993

装配拖链

即先按照客户需要的尺寸设计生产,拖链到达现场即可快速安装。每个人都在思考的问题:我们如何为客户改进产品?装配拖链就是这样不断探索的产物,满足客户所需尺寸的电缆配备igus拖链,可在客户现场直接安装。

1991

纸质目录走向数字化

xigus 1.0数字化目录诞生,我们为客户提供更多信息,让他们能够找到适合自己应用的拖链。首个拖链专家系统拖链配置与内部分隔设计器发布在CD-ROM上,该模拟程序可正确的配置不同形式的内部分隔,使移动供电更便捷。

1989

chainflex CF1高柔性电缆

  • 拖链在工业中的使用越来越频繁,因此合适的电缆不可避免地成为了关注的焦点
  • 与客户交流时,Frank Blase经常听到他们反馈质量差的电缆会导致起旋、断芯以及在加速、往返或高速情况下打结
  • igus拖链战胜了一个个挑战。因此,公司决定开发igus高柔性电缆,采用成束绞合技术,确保拖链和电缆系统的可靠性

1986

igus第一款封闭式拖管R68系列

木材加工行业常常伴随着大量碎屑和灰尘,为了应对恶劣的环境,R68拖管凭借其封闭式设计、简易的安装,获得认可。

1985

iglidur X和iglidur M250自润滑塑料材料诞生

易格斯美国公司成立

Günter 和 Margret 的两个儿子已经长大成人,他们都喜欢与父亲一起开发耐磨、免维护塑料。当时哥哥Frank仍在上大学,在主修商业管理和市场营销的同时,坚持“边做边学”的基本原则;  他发现了塑料滑动轴承的巨大发展潜力,开发出iglidur X 和 iglidur M250两种材料,并设计了相对应尺寸的产品。随即,igus在美国罗德岛成立子公司,由弟弟Carsten Blase接任。

1983

自润滑滑动轴承材料iglidur G 定名

Günter Blase是出了名的思维敏锐、敢于创新。他希望为滑动轴承开发自己的材料,成功只是时间的问题。iglidur G是他研发的第一种能批量注塑成型的滑动轴承材料,这种“经典全能型产品”可满足各行业的需求。适应轴尺寸小至3mm、大至195mm,常备库存的尺寸有650种之多,仍具备自润滑、免维护且具有高耐磨性。

1979

易格斯首个拖链和轴承目录问世

公司设计并印制出第一本拖链目录,可以更好地营销产品,工程塑料拖链也不断创新,衍生了多功能性塑料拖链。 螺旋装订夹双页目录设计成为所有igus广告材料和印刷文件的先驱。次年发布第一本工程塑料滑动轴承产品目录。

1977

生产从车库搬到Lochermühle厂房

科隆-米尔海姆的双车库空间已经不能满足igus的发展。 在科隆附近的贝尔吉施格拉德巴赫,Günter Blase 在历史悠久的Lochermühle工业区里找到了一栋合适的建筑。这里位于斯特伦德河旁,早在1595年就建有磨坊,Günter Blase的创业精神继续推动着igus公司不断向前发展。

1971

igus第一条由工程塑料制成的拖链

第一条塑料拖链的诞生对igus GmbH有着重大意义。 Günter Blasé认真听取了纺织品制造商Schlafhorst的心声:客户希望在纺织车间的恶劣环境下,仍保证电缆的长行程拖拽和安全。Günter与一批志同道合的机械工程师一起创造出20 系列拖链产品,这是自动化产品的里程碑。

1965

igus第一个塑料产品

1965 年,还没有人想到用塑料制造这种小零件,更不用说用注塑机,因为注塑制造过程非常复杂。 Günter Blase并不灰心,他进入自己的车库开始实验,最终用注塑机制造出第一个的塑料阀锥。

1964
艰难创业
“把您最难加工的零件交给我,我来想办法解决!”为争取客户订单,君特·布拉斯(Günter Blasé)曾向客户作出这样的承诺。不久后,他便收到了皮尔伯格(Pierburg)的咨询,对方希望他承接一项业务——加工化油器旋塞阀。然而,要完成这项任务,他必须先购置一台注塑机。彼时,家中还有两个孩子需要抚养,创业资金本就十分紧张,购置设备无疑是雪上加霜。

尽管困难重重,君特·布拉斯还是咬牙克服了所有阻碍,买下了第一台注塑机,并将其安置在后院的车库里。直到今天,那张在车库前拍摄的合影仍有着特殊的意义——它不仅记录了创业初期的艰辛,更标志着易格斯(igus)的起点。
Guenters_Huette_b86852b792
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版