请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 房车 > drylin丝杠直线模组用于电视电动升降器 >

drylin丝杠直线模组用于电视电动升降器

免维护、低振动、坚固耐用

为了应对FAWO对房车内饰品质的极致要求,CERES Entwicklungs & Produktions GmbH 公司设计了一种免维护、低振动、坚固耐用的电视升降器,基于多年的开发经验,设计师最终选择了drylin直线导轨和dryspin丝杠系统来完成驱动。

所需产品:免维护、低振动、坚固耐用的电视升降组件
技术要求:电视尺寸32英寸,重量约7.5Kg,升降行程500mm,运行安静、无振动、尺寸紧凑、安装简便、使用寿命长、免维护
解决方案:drylin W1040直线滑动导向装置和dryspin丝杠
客户的成功:能为房车用户个性化定制更长行程的升降器,高性价比;无论是单轨还是双规,都非常容易安装;硬质阳极氧化铝合金导轨具有低摩擦系数和良好的耐磨损能力;由于无需额外的润滑剂,升降器非常耐污垢,很适合房车对清洁卫生的要求。
DRL_AP_FA_2016_Ceres_TV_lift_extended_DE_1_0ba2e0b8ba
零投诉率:升降器耐久不低于10万次
FA_2016_3_9485c9bcf2
FAWO是欧洲最大的房车内饰分销商,对产品的质量有着严苛的要求。他们与CERES Entwicklungs & Produktions GmbH的专家合作,研发了一种免维护、抗振动且耐用的电动电视升降器。得益于多年的开发经验和高质量的结构组件,这一产品得以完美实现。如今,CERES每年生产500套这样的房车电视升降器,igus直线导向装置在其中发挥着关键作用。
CERES Entwicklungs & Produktions GmbH成立于2012年,由创始人兼董事总经理Werner Schuss领导。他将公司视为设计与生产之间的桥梁。Schuss表示:“取得卓越成果的关键在于不同领域之间的协同效应。对设计的热爱结合实用的制造经验,能够为我们的客户创造更多的价值。”公司的客户涵盖医疗技术、光学、精密工程、机电、塑料技术、信息技术及汽车行业,除了蔡司、博世、喜利得、IST Metz和西门子等知名企业外,中小型企业也是公司的重要客户。Schuss指出:“我们与Hörmann、ISONO和FAWO等分销合作伙伴共同研发产品。根据客户的需求,我们能够在极短的时间内生产从1件到1000件的初始功能样品。我们提供从概念构思到批量生产的全面产品开发支持。”
果断的采购决策源自于丰富的项目设计经验
“我对 igus 非常了解,80年代便有所接触。过去,我们曾在各种设计和应用中使用滑动衬套和拖链。我相信drylin 直线系统将确保我们在电视升降机方面不会遇到任何问题。”总经理Werner Schuss 说道。drylin W1040 直线滑动轴承导向装置与配套的丝杠能够轻松实现所需功能,CERES 在经过 10万次测试后依然表现出色。drylin W 直线导向装置是一种预装配、高度灵活且经济高效的系统。根据 Werner Schuss 的说法,性价比在这一领域尤其重要:“房车细分市场对价格极为敏感,竞争相当激烈。替代的导轨系统不仅价格高昂,而且笨重且操作复杂。”
支持该项目的igus技术销售顾问André Hock表示:“无论是单轨还是双轨,安装都非常简便。导轨材料采用高质量的阳极氧化铝,不仅具有极好的顺畅性,其耐磨性也非常好。此外,型材导向系统无需润滑,使升降器应对灰尘和污垢的能力比其它需要润滑剂的系统更强,且清洁度也使其适用于卫生要求较高的场所。drylin W 直线滑动轴承同样可以在特殊应用或手动调节轴承间隙的情况下,还可以选用不锈钢材质。
drylin_WS_10_40_CMYK_6a594f62e5
丝杠驱动
CERES为升降器设计了直径为10的dryspin丝杠,这款丝杠专为直线驱动开发,匹配耐磨、高性能的igus工程塑料螺母,能有效确保使用效率和长久的使用寿命,其效率高达82%。在CERES的应用中,导程为25mm,使电视15~17秒内就能快速伸缩。CERES开发的电子控制单元为提升电机提供12V直流电源,并充分考虑了电磁兼容性和机械安全性。dryspin的圆齿廓形极大地减少了螺母与丝杠接触区域,使得dryspin丝杠螺母几乎可以无声且无振动地运行。另一个技术细节是dryspin采用非对称螺牙设计,使工程塑料螺母的寿命可以提升1.3倍。材料更耐磨,传动效率更高,对于将标准几何形状的螺母使用寿命延长五倍也起着关键作用。另外,丝杠的直径越大,寿命提升得越显著。
这些结论来自于易格斯位于德国科隆的测试实验室,这里每一天都在运行各种测试。André Hock指出:“我们会在丝杠传动测试台上进行数百种测试。测试结果被整合到各类在线工具中,并且可以在igus网站上免费查询,这样,用户就能确定丝杠所需的扭矩,以及所选的产品是否满足寿命要求。”对于CERES的总经理Schuss来说,从已有应用案例中获得经验同样重要。他提到:“例如,我了解到drylin导轨用于飞机的座椅。在原型机进行验证后,我们发现这一决策非常正确。当前igus部件为电视升降器提供了更久的使用寿命。”
DRS_GEN_dryspin_IA_67_8ab96a78b5

另一个正在计划中的应用是后视摄像头的设计,该设备同样需要快速引导以伸展和缩回,目前仍在积极讨论中。

 

任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版