用于洗瓶机阀门中的导向环
Rink 公司制造用于全自动开瓶塞或拧开储液瓶封口盖的设备,其运行速度高达每小时 60,000 个瓶子。轴承和驱动元件需要承受重载荷。因此工程师在进行运动部件选型时必须非常谨慎。在如此高要求的工况下,iglidur® 工程塑料滑动轴承证明了它们的价值。
简介
使用产品:drylin® R 直线滑动轴承(含滑动膜)和 drylin® R 钢轴,iglidur® 滑动轴承、iglidur® 活塞环
要求:每台Rink的机器仅需2.5个八小时班次就能拧开一百万个可回收瓶子,因此所有组件都必须连续运转,并且安装空间非常紧凑。在饮料行业,它们也必须不含润滑剂。
行业:饮料行业,流体技术
客户的成功:用于直线和旋转运动的滑动轴承具有非常好的摩擦性能和较长的使用寿命,并且由于免维护且不需要润滑剂,因此也非常适合用于饮料行业。
问题描述
Rink GmbH & Co. KG公司是专业研发和生产瓶子回收系统。每小时可卸下或旋开多达 60,000 个软木塞或瓶盖。只需短短2.5个的 八小时轮班,一台机器在一个非常紧凑的安装空间内可对100 万个瓶子完成开瓶回收。所有运动部件使用频率都极高,并承受高应力。
用于拧开瓶子的旋转式机器:
目前,用于拧开单个瓶子的旋转式机器的需求特别大。这种机器在占用空间较大,但用户希望更灵活的尺寸。随着这一要求越来越多,为了适应更高的产量,Rink 现在扩展了其旋转拧松机系列,并开发了新的系列,每小时可旋开多达 30,000 个瓶子。新型旋转拧松机的一个重要设计是其工具头的直线轴承,该轴承需要上下移动旋转,完成拧松的动作。
旋开小容器中的瓶子:
在另一个项目中,Rink 的开发人员还优化了轴承点。这是一个新型的、非常紧凑的拧头,可以伸进小间距的板条箱中,适合小型容器。
用于清空瓶子的阀门:
在第三个应用示例中,设计的重点在于清空瓶子的阀门系统。带有阀门的机头移入箱子,关闭阀门,产生压力并将液体压出。由于高度需要调节,阀门需要做垂直运动,同时做到相应位置的密封。最初,Rink 使用传统的活塞导向环作为液压缸来完成这项任务,但稳定性往往有所欠缺。
解决方案
毫无疑问,对于 Rink 的工程师来说,igus轴承系列中,滑动轴承非常契合这些系统组件的设计。igus滑动轴承具有非常好的滑动性能和较长的使用寿命,并且无需维护且不需要润滑剂,因此非常适合用于饮料行业。
Rink 的设计工程师在几乎所有机器种类中使用了完全不同的轴承:
由滑动膜和不锈钢轴组成的 drylin® R 直线滑动轴承系统:
由全能材料 iglidur® J 制成的轴承用于较小的旋转机器。
对于新的大型型号,设计师测试了 iglidur® J200 和 iglidur® E7 等替代品以及铝制和不锈钢轴,以优化运行性能。最终,由直线滑动轴承 RJUM 和 AWMP 型精密不锈钢轴组成的免润滑系统(见下面的图 1),做到了非常低的摩擦系数。使用寿命也可以延长三倍。
由 iglidur® Z 制成的轴承
由 iglidur® Z制成的轴承如今被用于拧松头的旋转运动。而作为测试批次的拧松头仍然配备了由iglidur® J和iglidur® W300制成的轴承(图2)。头部轴承非常耐磨,用户非常满意。
由 iglidur® J 制成的导向环
最后,由 iglidur® J 制成的导向环用于清空瓶子的阀头的轴承。这种高性能工程塑料耐化学腐蚀,具有吸湿性低的特点(图 3)。此外,由 iglidur® J 制成的导向环易于安装,并且兼容旧的设计方案。这意味着配合设计不必更改。Rink已将这些轴承投入标准化生产 - 特别是因为它们具有高性价比,且作为标准件,供货速度也更快。
任何产品相关的问题请联系我

曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话