请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 车用轴承 > 乘用车 > 驾乘接触 > 踏板 > Sensata脚踏板 >
图片未找到

Sensata脚踏板

iglidur®J滑动轴承确保踏板在灰尘和污垢负载下平稳运行

多年来,Sensata一直很满意igus的滑动轴承。在户外,为了应对不断变化的温度和持续的灰尘和污垢,特别是对于运动的机械部件,igus能够多年无故障运行

“环境条件很困难:灰尘、湿度、温度变化、腐蚀性清洁剂、柴油或化肥污染。“这是Sensata Technologies GmbH机械设计工程经理Michael Stoffers描述农业和建筑机械驾驶室内环境条件的方式。Sensata是传感器和人机产品的领先制造商之一,拥有22000名员工。产品范围包括如摩托车手柄、操纵杆、建筑和农业机械的控制装置、起重机和升降平台,甚至踏板。尤其是踏板必须能够承受外来物质和湿气的极端负载。“在某些情况下,踏板甚至在砾石中有几厘米深”,Michael Stoffers解释道。

尽管存在这些情况,用户仍需依赖其可靠运行的部件。尤其是活动部件,如脚踏板,必须始终易于踩踏。因此,Sensata多年来一直依赖易格斯滑动轴承。“农业和建筑机械的生产商,要求长期的可靠性和耐用性,”迈克尔·斯托弗斯(Michael Stoffers)明确表示,“正如我们所承诺的那样,从长远来看,整个装置必须保持稳定。”

与金属轴承不同,igus塑料滑动轴承不必使用油或者脂进行润滑。微小的润滑脂颗粒均匀分布于轴承材料中,让轴承具备自润滑效果。由特殊技术热塑性塑料和增强纤维制成。根据成分,这会产生不同的材料,这些材料针对不同的要求进行了优化,例如特别高的表面压力或温度以及耐化学性。传统润滑油不能粘在轴承上,这是igus给Sensata产品带来的一个重要优势。

十多年来,该公司的脚踏板一直使用由iglidur J材料制成的滑动轴承。这被认为是一种价格低但同时用途非常广泛的滑动轴承,在各种应用中都非常耐磨。“通常情况下,散热对踏板铰链副来说是一个挑战,”负责技术销售顾问Benjamin Neumann解释,“但是,由于这种应用的低转速,这一点可以忽略。”

详细的测试证明了可靠性

iglidur J 型材料的滑动轴承的耐久性也得到了igus和Sensata的有力证明。“粉末冶金轴承需要高转速才能产生润滑效果,而这正是塑料滑动轴承发挥优势的地方。igus的Benjamin Neumann解释说:“在旋转运动或缓慢旋转期间,粉末冶金轴承的全部功能所需的润滑油膜无法完成构建。另一方面,iglidur滑动轴承的同质结构确保无论运动类型和速度如何,储存的润滑剂始终可用。因此,在整个使用寿命期间都能保证最佳摩擦和磨损值。更便宜的价格还在于塑料滑动轴承,由于其较低的壁厚,与粉末冶金轴承相比需要更少的尺寸空间。

任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao 产品运用经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版